详情页
首页>资料大全>企业资讯
硅谷探秘——Eaton汽车电子新品发布会:秀AES器件选型指导webapp&新品扩张产能
EEWORLD    发表于   2014-10-16

   10月14日,Eaton在其汽车电子产品新品发布会上,发布了符合汽车行业新的AEC-Q200安全标准的电感、超级电容和电路保护的器件,同时,现场还演示了一款AES器件选型指导webapp。工具可以帮助AES设计人员选择需要的器件。设计人员通过选择设计的系统或者汽车应用的领域,就会展示相应的器件资源。如图所示。

平台主要提供以下应用领域的器件资源:
信息娱乐/远程信息处理;
安全气囊控制器;
车门, 车窗,车镜, 车座控制;
Port power / USB集线器;
发动机启动;
发动机和动力系统控制模块 ;
助力转向系统/ 停车制动系统;
前车灯, 后车灯, 车内照明;
数字仪表;
高级驾驶员辅助系统.

   “Eaton的电子部门致力于满足汽车行业新的安全标准”Eaton公司的副总裁和电子部门的总经理John Janis说。“Eaton是全球电源管理器件的。汽车电子系统方面的个性化、多样化的安全要求和电源需求在日益持续增长。AES器件选型指导webapp有助于设计者选择合适的器件。”

   Eaton成立于1911年,现雇员人数大约103000人。今年Electronic Design上发布的一份雇主排名中排名第四,前三名分别是SanDisk、Qualcomm、Microchip;

   Eaton产品在175多个国家销售。其中有一半的销售份额来自美国以外的海外市场。2013年,Eaton公司销售额达到220亿美元。

   在过去的两年里,Eaton增强了Powerstor 和 Bussmann 系列产品的推广,引入了先进的制造设备(state-of-the-art manufacturing equipment)提高产品的可靠性,并根据市场使用情况不断改进,不断的扩张产能,产能的扩张意味着Eaton的产品可以稳定的供应,满足市场的大量需求。

   同时引入 AEC-Q200认证电源产品,提升了Eaton电子部门在汽车部分的领导地位,汽车电子技术委员会理事会( Automotive Electronics Council Component Technical Committee)已经将AEC-Q200作为通用的电子元器件质量标准。满足AEC-Q200标准的元器件适用于恶劣的汽车电子环境。Eaton的产品已经通过AEC-Q200测试。

   此次Eaton的新品发布会产品主要面向信息娱乐网络,照明、远程信息处理、汽车安全气囊、发动机控制和其他汽车电子系统的应用解决方案,进一步巩固了Eaton在汽车电子方面的全球领导位置。下面是Eaton发布的新品详细内容。

电感
    Eaton发布的新的电感产品有MPIA4040, HCMA0503, HCMA0703, HCMA1305, HCMA1707 and DRAQ127 ,它们属于 Coiltronics® 产品家族。由通过TS16949认证的工厂生产制造。

   MPIA4040生产线可提供汽车级的高电流,高频率、小功率电感,器件由复合材料制成,这种材料可达到AEQ-A200的三级规格 (-40°C to 85°C) 要求,器件工作温度上限为125度。

   HCMA 产品属于大电流电感,由铁粉芯材料制成,制成的器件可以承受大电流并且低损耗。此产品已通过AEC-Q200三级规格认证(certified AEC-Q200 Grade 3)。

   DRAQ127产品是几个其他的电感值,它拓展了汽车级屏蔽电感器系列(automotive-grade shielded drum core inductor series.),这些器件主要是用于发动机罩内部、外部或者底部(interior, exterior and under-the-hood applications ),常运行在175摄氏度下的环境 此产品先已通过AEC-Q200 一级规格测试。

超级电容
   Eaton的 PowerStor® HV系列超极电容在工作温度-40°C to 85°C范围内,满足主要的汽车电子 OEM测试标准。 HV 系列电容提供更高的容量 和超低的ESR,.主要应用在车窗、车锁和通讯的安全系统中。

电路保护
   新发布的产品扩展了Bussman® CC12H High I2t Chip™系列(1A-5A)保险丝,满足 AEC-Q200标准。Eaton扩大了现有的产品线,下至750mA,上从6A到20A来满足信息娱乐和发动机控制单元的应用需求。

   全球现代科技的创新之源无疑是美国的硅谷。在硅谷,集结着美国各地和世界各国的科技人员达100万以上,美国科学院院士在硅谷任职的就有近千人,获诺贝尔奖的科学家就达30多人。作为电子行业媒体,EEWORLD专程前往美国硅谷,探访全球顶级的芯片公司,从科学研究、技术开发和生产营销等诸多方面发掘他们的优点,为中国读者带来鲜的技术报道,为中国科技特别是集成电路产业做出贡献。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续