详情页
首页>资料大全>企业资讯
台积电、苹果连手大尺寸iPad处理器 明年20nm成长动能添翼
Digitimes    发表于   2014-10-16
  台积电吃下苹果(Apple)新一代iPhone 6系列A8处理器芯片订单后,劲敌三星电子(Samsung Electronics)已开始酝酿要抢回下一代A9芯片订单,然近期台积电却先声夺人,抢下将于2015年初问世的12.9吋iPad处理器芯片订单,同样采用20纳米制程打造,但系统单芯片(SoC)尺寸较大,且生产良率难度及挑战升高,这笔大订单可望带动台积电20纳米制程营收持续冲高。不过,相关消息仍待台积电、苹果进一步证实。
 
苹果新一代iPhone 6系列智能型手机持续传出热卖,业者预期2014年底前出货量至少达到7,000万~8,000万支以上,这让吃下苹果A8处理器芯片订单的台积电犹如吞下一颗大补丸,20纳米制程扩产动作正如火如荼地赶工中。
 
值得注意的是,近期业界传出苹果即将于2015年初问世的12.9吋大尺寸新一代平板计算机iPad产品,亦将由台积电负责打造处理器核心,采用20纳米制程技术生产,规格与iPhone 6系列处理器芯片略有不同,代号暂时称为A8X芯片。
 
半导体业者透露,苹果12.9吋iPad处理器芯片的SoC尺寸较大,使得生产良率难度和挑战都大幅攀升,现阶段台积电在20纳米制程量产状况及进度相当稳定,若能承接新款iPad处理器芯片订单,将加深台积电与苹果之间的紧密合作关系。
 
台积电受惠于苹果iPhone 6系列A8芯片及后续新款iPad的A8X芯片订单挹注,2015年20纳米制程营收贡献度绝对是后劲十足,台积电2014年第3季20纳米制程占营收比重仅10%,第4季比重将攀升至超过20%,扮演台积电第4季营收成长重要支柱,2015年20纳米制程营收占比将超过3成。
 
事实上,在20纳米制程贡献营收驱动下,台积电第3季合并营收已创下单季历史新高,达到新台币2,090亿元,季增14.2%,其中20纳米贡献约新台币200亿元,预计第4季20纳米制程营收贡献将再倍数成长。
另外,台积电在iPhone 6系列零组件供应上,亦通吃芯片厂Dialog电源管理芯片、高通(Qualcomm)4G基频芯片订单,以及原本隶属于日商瑞萨、后来转为Synaptics旗下的RSP所生产LCD驱动芯片订单,再加上Invensense的6轴陀螺仪芯片、AuthenTec指纹辨识芯片等订单,台积电在这次苹果新款手机的半导体供货商中成为赢家。
 
不过,苹果订单为台积电带来如此大的营运挹注效应,亦引来劲敌三星激烈挑战,力争苹果下一代A9芯片订单,对于A9芯片究竟花落谁家,半导体业者认为,在苹果分散供货商策略下,不太可能再由台积电或三星独吃任一款新芯片订单。
 
因此,台积电及三星分食苹果订单是不可避免的趋势,而其中关键将是台积电16纳米FinFET Plus良率,以及三星14纳米FinFET良率表现,将攸关苹果A9处理器芯片订单数量配置。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续