中国,北京,2014年10月14日——Innovasic宣布其具有fido5000 REM交换机芯片的RapID平台已通过PROFINET v2.31认证,可用于B类和C类设备。经认证,RapID平台符合网络负载测试标准Net Load Class III,可确保低至250毫秒的循环周期不受网络流量的影响。Innovasic还将在未来几个月进行有关EtherCAT、SERCOS III和POWERLINK的认证。
RapID 平台的PROFINET IRT网络接口以模块或嵌入式设计形式交付使用,支持以传统启动和高级启动的方式进入IRT网络。该产品包括标准警报、诊断、DCP、LLDP、SNMP和VLAN优先级网络管理协议,支持拓扑识别和简单的设备更换。它还提供网络服务器,用户可以自定义动态网页。该产品可以通过升级实现更高性能,包括快速启动(FSU)、带有MRPD/MRP的环形支架和降至31.5微秒的循环周期。
Innovasic首席技术官(CTO) Jordon Woods表示:“Innovasic是家将多协议设备通过PROFINET v2.31认证的公司。fido5000 REM交换机可让用户根据实际需求对设计进行调整,以适应不同的PROFINET规格或者各种工业以太网协议。”
RapID 平台的PROFINET IRT网络接口模块和嵌入式设计现已供货,