详情页
首页>资料大全>企业资讯
车联网、新能源、自动驾驶:零部件巨头频繁重组指向新业务
21世纪经济报道    发表于   2014-10-16

零部件巨头布局新业务

    当整车企业纷纷开始造互联网汽车、智能汽车时,零部件企业也加入车联网、新能源、自动驾驶在内的三大新兴业务,是整车企业在探寻的方向,以博世为代表的零部件巨头也正在加紧到这个新业务的角逐中。

    日前,博世集团董事会成员RolfBulander博士在接受记者采访时透露,博世更擅长的是硬件,下一步要在软件上找一家互联网公司合作,目的是成为车联网的主要供应商:

    在 车内就能看到红绿灯;挥挥手就能发出指令;车内显示屏根据需要显示内容,如转向的时候就显示转向需要的内容;不知道前方的休息站有没有停车位,不用急,通 过博世的“卡车安全停车”系统,能在线预订高速公路上的停车位;而运输公司则能够通过“预防性诊断系统”提前知道车队哪一些车需要维修或保养了。

    这些与车联网相关的产品,仅是博世在全新车联网技术开发中的一部分。博世全球汽车业务负责人Wolf-HenningScheider向21世纪经济报道记者透露:“到2016年博世能帮助欧洲和美国的每辆新款商用车实现联网。”

    一个月前的汉诺威车展上,博世重点展出了这些新技术在商用车上的使用,其实其中大部分产品都能直接应用到乘用车上。

    在 博世位于德国Hildesheim、与戴姆勒合资的工厂里,供给新能源汽车的量产电机年产量已经达9万件,为SMART电动车等车型配套。同时,对于无法 仅凭借新能源实现节油的卡车,博世通过新能源和传统动力节油方案结合,对卡车制订特殊的节油计划,采用博世的技术,到2020年,欧洲市场的商用车油耗可 再降15%。根据当前欧洲市场的油价和平均每年13.5公里的总行驶里程,相当于每辆卡车每年能节约一万欧元的运行成本。

    而另一巨头德尔福也在开发高压电力分配系统,其开发的系统能为在城市工况下工作的车辆节省下25%-30%的能源。

全球零部件加速收购重组

    今 年9月以来,零部件巨头们启动了新一轮的收购:欧洲中部时间9月15日下午,采埃孚股份公司(ZFFriedrichshafenAG)宣布斥资 135亿美元现金收购天合汽车(TRWAutomotiveHoldings)全部股份,成为近10年来,汽车零部件行业规模的并购。

    而 在采埃孚收购TRW的同时,由于采埃孚和天合此前均有一定规模的转向业务,为了避免欧盟反垄断机构的阻碍,采埃孚同时将所持采埃孚转向机公司 (ZFLenksystemeGmbH)的50%股权全部售予博世。10天以后,据日本共同社报道,松下初步决定收购西班牙汽车零部件巨头法可赛公 司。

    零部件企业之间的兼备重组,一方面是为了扩大规模,如采埃孚收购TRW后,营业收入可达300亿欧元(约合410亿美元),使其在全球零部件行业的排名榜中,迅速由2013年的第九位上升到第二位。除此以外,更重要的目的是增强新兴业务的竞争力。

    采埃孚首席执行官斯特凡-索默表示驾驶辅助系统和自动驾驶将是未来重要利润增长点,而要实现自动驾驶,天合汽车的摄像机及雷达系统都是自动驾驶不可或缺的。

    而 对博世而言,通过完全掌控采埃孚转向系统公司,能使其进一步提升自动驾驶技术。“(采埃孚转向系统)在不断增长的电动助力转向领域是技术领袖,而这恰恰是 自动驾驶、节能环保乃至电动车的核心技术。”RolfBulander表示。而松下则与法克赛联手研发预防事故的先进的驾驶辅助系统(ADAS)。这也 是自动驾驶重要的技术储备。

竞争对手不仅来自业内

    “未来的汽车一定是与互联网结合的,无人驾驶和智能汽车的实现,都要通过互联网。”RolfBulander认为,“汽车互联产业未来5-8年内至少有上百亿欧元规模。”

    不 过,作为汽车零部件行业的老大,博世面对的不仅来自业内的挑战。与前几轮整车厂变革不同,这一轮变革似乎由互联网公司唱了主角。百度发布了平民化的车联网 产品CARNET后,还联合奔驰、宝马、沃尔沃、丰田等国际汽车厂商,进行车联网领域的深度合作,接入百度LBS车联网API。而腾讯也推出了车联网产品 “路宝”盒子等。

    苹果早在2013年就推出CarPlay车载操作系统,可将iOS设备的界面映射到中控屏幕上。截至目前,它已经 获得了本田、现代、奔驰、奥迪等汽车巨头的支持。另一方面,谷歌今年宣布成立开放汽车联盟,首批合作伙伴包括通用、本田、奥迪、现代等多家车企,在6月底 的2014谷歌开发者大会上,谷歌车载系统AndroidAuto正式发布,标志着谷歌正式入局汽车科技。

    “我们比互联网汽车更有优势,因为我们对汽车行业更了解。”RolfBulander表示,而无论汽车怎么变,硬件总是需要的,博世的传感器、智能控制系统,在行业内都是的。无论如何,对于来自谷歌等自动驾驶汽车的威胁,零部件巨头们绝对不会掉以轻心。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Arrow Chip1stop Future

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续