详情页
首页>资料大全>企业资讯
国产手机能否打破苹果“神话”?
中国电子报    发表于   2014-10-17
国庆节前夕,工信部正式给iPhone手机产品发放进网许可。在此之前,就“苹果iOS系统的3个后台服务程序存在泄漏个人隐私风险”问题,工信部专门约谈了苹果公司,并提出相关安全管理要求。根据工信部官方网站对外发布的消息:苹果公司向工信部提交了正式材料,表示这3个后台服务程序为诊断工具,并表示“不允许苹果公司在没有用户同意的前提下介入任何信息”,且“已经在iOS8中采取了措施,允许用户清除已授信电脑的名单列表,从而使恶意使用诊断工具变得更加困难”,将“进一步提升用户的安全性和隐私保护”,还承诺“从未与任何国家的任何政府机构就任何产品或服务建立过所谓的‘后门’”,并“永远不会”。

苹果“后门”藏隐患 国产手机更安全

9月19日,果粉期待已久的iPhone 6正式在全球9个城市开售,根据苹果对外发布的数据,iPhone 6和iPhone 6 Plus开售仅3天,销量就突破1000万部,超过以往任何一代苹果手机。这股强劲的势头似乎一下就盖过了不久前关注度颇高的苹果“安全门”事件。而事实上,苹果在信息安全上存在的隐患,在系统升级上的bug,以及在外观和性能上的创新乏力已经愈加凸显。

根据国外媒体报道,在不久前的“黑客大会”上,早期iOS越狱开发团队成员披露,iOS中存在若干“后门”,并展示了其在特定情况下如何利用这些“后门”获取用户个人信息。随后,苹果的iCloud又卷入好莱坞“艳照门”风波,将苹果暗藏的安全隐患暴露无疑。

不仅在国外,根据央视7月份的一次公开报道,苹果手机的确存在严重的侵犯隐私嫌疑,其iOS 7系统的追踪及记录定位功能,给消费者个人隐私带来威胁。这或许正是iPhone 6在中国大陆市场未与全球同步的关键因素。

工信部一直高度重视智能手机用户个人信息保护工作,而如何保障消费者个人信息安全也成为手机厂商、芯片厂商的当务之急,在这方面,国产厂商正在行动。展讯通信市场总监周伟芳向《中国电子报》记者分析:“手机芯片作为手机终端的核心部件,与安全息息相关。如果在手机芯片设计中埋入‘后门’,很容易窃取用户各种信息,即便手机关闭电源,‘后门’模块仍可继续工作。同时,芯片内运行的系统和软件,通常是固化在芯片ROM内的,代码无法被验证,这是一个防火墙和第三方加密芯片都无法控制的‘黑匣子’,因此真正的安全只有芯片设计公司才能掌控。”

这充分解释了华为等国产厂商一直致力于研发自主知识产权芯片的原因。华为终端公司中国地区部总裁王伟军在接受《中国电子报》记者采访时表示:“智能手机制造商的产业链更长就意味着基础更好,华为拥有自主知识产权的海思芯片,目前在新上市的中高端机型如Mate7、P7上都已采用,这不但突破了供应链上的限制,同时还具有成本更低、响应速度更快、安全性能更高等特点。”

酷派副总裁曹井升告诉《中国电子报》记者,在保护用户个人隐私和系统安全性层面,部分国产手机品牌经过多年积累和创新已形成独有的防窃密特性。酷派研发的酷云系统就采用底层数据加密、传输加密、备份加密、防窃听等技术,充分保障消费者个人数据的安全性。另据了解,中兴日前也发布了“十防”手机概念和产品。

赛迪智库电子信息产业所副所长温晓君对《中国电子报》记者表示,7月,央视曝光苹果iPhone手机的安全事件,再次为中国消费者敲响了警钟,普通消费者开始重新审视自己的购机需求。近日有消息称,上海市公务员已开始更换国产加密安全手机,并将在全国公务员系统推广。华为、中兴、酷派、南京熊猫、青葱960等国产手机品牌纷纷发力加密型安全终端产品,力求在智能手机安全大潮中弯道超车。

温晓君分析说,手机信息安全隐患主要存在于系统、应用、硬件和网络4大方面。与之对应,手机信息安全防护也主要包含4个层次,分别是操作系统补漏、软件系统防护、数据存储加密、空中通道加密。上述4个层面的安全同时实现,才是一个完整的智能手机安全解决方案。温晓君认为,目前国内手机厂商的安全解决方案主要集中在后3个层面,如在软件防护层面提供防止木马、查杀病毒、应用程序的数据访问保护、流量保护、防骚扰、远程销毁等功能;在数据存储加密层面打造基于自主服务器的安全云平台;在空中通道加密方面,中国电信基于CDMA技术开始提供防窃听加密通信服务。中国密码局数据显示,目前通过密码检测的CDMA语音加密终端产品已有22款,包含了酷派、华为、海信、上海优快等多个品牌。

iPhone 6是工具而非神器 国货硬件也不差

除了“安全门”事件,我们不妨再向前追溯。2013年,包括央视在内的一众中国媒体对苹果售后区别化对待及霸王服务条款进行了系列报道。该事件后以苹果CEO蒂姆·库克发表公开声明、致歉并表示将及时改进在华售后及服务而告终。这又凸显了苹果的另一个弊端。事实上,与全球消费者相比,中国消费者以的价格为苹果手机埋单,而与此同时,苹果公司却拿走了三大运营商给予的巨额补贴。在中国市场,苹果可谓赚得盆满钵盈,但相应的,消费者却没有得到更好,甚至是同等的服务保障。

除了发布时全球“果粉”的狂欢以及上市后彻夜排队的疯抢,随之而来的还有不断的抱怨。日前,苹果向外界推送了iOS 8系统发布以来的个更新包iOS 8.0.1,一些用户进行系统升级后怨声载道,称升级后的手机不能正常通话或连接无线数据,甚至让iPhone 6变成了“板砖”。苹果公司随即将该升级包撤回,并告知用户降级系统来解决问题。几乎与此同时,iPhone 6被坐弯的消息又甚嚣尘上。知名网站YouTube上流传出一段视频,画面上用户徒手就可以把iPhone 6 Plus掰弯,而掰弯之后手机无法再变直。尽管苹果回应称,“弯曲”现象仅出现9例,但这些问题难免让其陷入尴尬。

其实,iPhone 6和iPhone6 Plus发布后,业内已经出现质疑的声音,4.7英寸和5.5英寸的大屏、1080p的屏幕分辨率、800万像素后置+200万像素前置摄像头等硬件参数对消费者来说吸引力有所下降。以国产品牌为例,5英寸及以上高清大屏、4核甚至8核处理器、1300万像素主摄像头、4G网络支持等已基本成为旗舰产品标配。“今天苹果其实在补课,补上中兴和其他小伙伴在数月甚至N年前早已实现的规格和功能。相信苹果也感受到了这份压力。”面对苹果在新一代iPhone上的改变,中兴终端CEO曾学忠如是评价。言外之意,即苹果手机在外观、性能上已经和目前不少国产品牌的产品趋同,不再像代iPhone那样给手机产业带来颠覆性的改变。

值得一提的是苹果在iPhone 6上新增了NFC技术,并推出Apple Pay手机支付功能。然而,这一令蒂姆·库克引以为傲的出新也并不是苹果的首创。在这方面,国产厂商走得更大胆,如中兴去年便推出NFC手机。

从硬件配置和性能上看,国产品牌与以苹果为主的外资品牌相比已难分高下。王伟军向记者表示:“华为中高端产品已经支持4G,在配置上也与苹果等产品不相上下。目前,华为在UI打造上仍在不断努力,希望把产品体验做到好,能满足中国消费者的喜好。”他的话道出了苹果受追捧的一个关键因素,就是体验。对此,曾学忠持同样观点,他说:“用户体验是打动消费者的关键,而在这一点上,国产手机与苹果之间还有相当大的距离,其实这几年大家都在向苹果学习。”

国产手机显优势 国产品牌机遇到

就在苹果在个人信息安全上频频曝出漏洞、“后门”等安全隐患问题,以及在产品外观设计和功能上显现出创新乏力的疲态时,国产品牌抓住了弯道超车的机遇。

根据市调机构GfK的市场监测数据,在7月份中国手机市场销量前十榜单中,国产厂商占据八席。即便是在全球市场,中华酷联也早已跻身前十的行列。如上文分析,单从硬件来看,苹果已经不再是从前那个产业领航者,但不可否认的是,苹果手机依然是全球号召力的手机。归其原因,除了用户体验,还有一个关键因素就在于其品牌影响力和营销方式,这也是国内手机厂商向其学习的重要方面。

就营销方式看,其中为成功的“学生”堪称小米。据小米CEO雷军介绍,在人人网的新生调查结果中,新生倾向购买的手机品牌前三名分别为苹果、小米和三星,分别占比24.6%、21.1%和15.8%。不难看出,如果能把“粉丝”经营好,国产品牌也不差。除了小米,包括中兴、华为、魅族、TCL通讯等在内的一众国产手机厂商都纷纷探索粉丝营销方式,将消费者个人体验和价值摆在了首位。而在品牌塑造上,国产品牌也下了大工夫。王伟军告诉记者:“如今消费者选购智能手机主要看品牌,华为近两年在全球市场品牌提升很快,今年在中国市场品牌影响力也得到很大提升,中高端机型与4G的结合,将更能满足消费者需求。”

今年年初,由工信部电子信息司起草编写的《关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》正式印发,鼓励企业在品牌建设中发挥主体作用,向世界前列目标冲击。在此背景下,国产手机品牌影响力显著提升。

就在苹果依靠iPhone 6在全球市场再掀狂潮的当口,国产手机也在国际舞台上出尽了风头。在上海合作组织杜尚别峰会上,国家主席习近平将国产品牌手机中兴Grand SII作为“国礼”相送,这不仅体现出国产手机发展势头正旺,更展示出中国的科技制造实力。

如今,手机已经跟人们形影不离,成为必须品和装饰品。其实,随着国产品牌的全面崛起,为消费者提供了更多选择,在选购手机时,消费者既要顾得面子,也要顾得里子,不要盲目对苹果进行非理性的崇拜,亦或是将其作为炫富的工具。专家认为,在智能手机走向普及、众多品牌和产品百花齐放的当下,消费者要让理性选购适合自身需求和经济能力的产品成为常态,理性入手iPhone 6,莫让苹果成“贡果”。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Arrow Chip1stop Future

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续