详情页
首页>资料大全>企业资讯
布局行业应用,合泰半导体“指”明方向
EEWORLD    发表于   2014-10-17

    在各大半导体公司热衷于通用32位MCU、模拟器件的时候,合泰半导体(HOLTEK)却把目光投向了针对特定行业应用的芯片研发,例如其推出的全球薄光学式指纹方案GT、GTU、GTM系列指纹辨识产品。在HOLTEK 2014年新产品发表会北京站,记者有幸采访了合泰半导体(中国)有限公司业务总经理蔡荣宗先生。

指纹无法造假了

    本次新产品发表会合泰推出的新产品与应用包括:指纹辨识模块、32位 MCU、标准型8位 Flash MCU、专用型 8 位 ASSP MCU及外设IC 等。而蔡总介绍的重点集中在了指纹识别模块:“经过iPhone等智能手机的带动,指纹辨识的观念与相关应用产品会走入更多人的生活。例如:指纹锁省去带钥匙的麻烦,汽车指纹遥控器也让使用者不用担心遥控器、汽车被盗等。合泰的光学式指纹机,是基于具有专利的TrueSecureTM 3D指纹辨识技术,透过特殊材料及光学系统,可在极短光程内取得足够有效面积,这对于光学式指纹机来说是一个很大的挑战。现在MCU(合泰适用于指纹辨识的Cortex-M3 MCU HT32F2755)做算法已经很成熟了,关键是如何在面积小的同时实现短距离识别。合泰现在的产品厚度适用于打卡机、保险柜等产品,年底将推出3 mm厚度的产品,可以用于平板电脑等移动设备。至于手机应用,其实小米也找过我们,但是我们当时还没有那么薄的光学式指纹识别产品,合泰明年将推出1 mm厚度的,相信那时候将有望被智能手机采用。”

    合泰光学式指纹模块具有下列明显优点:世界薄光学指纹传感器、高解析低失真指纹影像;面型传感器、一指按压,可360度、任一方向辨识;影像质量稳定,一致性高;经特殊处理、可抗干手指及防止假手指;高性价比、光学式可抗静电、耐用且价格贴近线性电容式;完整开发工具包,包括可靠度报告、参考源码、参考机构、电路图等一应俱全。

    蔡总还专门向记者展示了光学式指纹模块的应用:枪盒。美国校园枪杀案频发,让政府考虑对个人用枪开始立法。采用了合泰光学式指纹模块的枪盒,只有本人可以打开,因为该模块经特殊处理、可抗干手指及防止假手指,比放在保险柜里要安全很多。

图1 合泰半导体业务总经理蔡荣宗先生展示指纹辨识产品应用:手枪盒

无线充电突破取决于谁先带动

    近几次的采访对象都有意无意地提到了无线充电技术,在对蔡总的采访中,他也提到了对于iPhone6没有加上无线充电功能而感到失望,但是对于无线充电的前景仍保持乐观态度:“相信苹果和更多智能手机厂商在下一代产品中会采用无线充电技术,因为它真的很方便。例如我们去餐厅用餐,把手机放在带有无线充电功能的餐桌上,就可以在吃饭的时候完成充电。此外,随着可穿戴设备的爆炸式增长,无线充电对于这个产业来说是大势所趋。关键是看谁先带动起来,我了解到几家大的汽车厂商已经把无线充电技术纳入其即将推出的汽车。”当然,无线充电也有一些阻碍源,例如转换效率、标准统一等问题,但是这些在将来都会有所改变的。

行业应用左右半导体未来

    采访前一天,市值80亿美元的美国微芯公司(Microchip)首席执行官发出警告,表示在中国需求放缓的带动下,全球芯片行业需求将放缓。同时,芯片行业销售数据也确实未达到华尔街预期。蔡总也给出了自己的看法:“昨天新加坡的分析师也告知了我此事,我不清楚他们为什么有这样的想法,我还是很看好半导体在未来的发展,特别是中国内地市场。我们前三季度的表现很好,例如合泰触摸产品销售数量增长了50%,预计第4季度还会有所增长。可能有一些应用对于半导体的需求会减少,例如由于中国房地产市场不景气,小家电市场在下降,但是由于多地房地产政策放宽,现在小家电市场也出现了增长的迹象,此外,移动电源和电子烟市场(外销)也在追加芯片需求。还有很多领域对于半导体来说仍然有很大的市场机会,如医疗电子、指纹识别、电子标签等方面。”这三个行业也被蔡总认为是有发展前景的领域之一。

    蔡总补充到:“合泰目前在8 bit MCU市场排名11位,所占份额也只有5%,由于目前8 bit MCU的毛利率还不错,也适用于医疗、指纹识别和电子标签这些市场,因此,合泰还将继续在8 bit MCU市场发力。例如,在电子标签行业,其只需要显示很简单的文字,8 bit MCU绰绰有余。合泰先从电子标签进行市场布局,明年电子纸将会入市,电子纸显示字是不耗电的,适用于很多的显示应用,应该有很大潜力。”

    与其他大MCU厂商不同,合泰除了做通用MCU之外,也针对客户特殊应用做ASSP和ASIC,以帮助客户降低成本并更加切合应用。例如在医疗电子方面,很多做血压计的厂商为了谋求更多利润,都大力研发血糖仪,而合泰就帮助这些厂商做血糖仪专用的ASIC。

    蔡总透露,今年合泰会推出分辨率高达24 bit 的ADC,将被用在耳枪计中。蔡总还分享了一个他觉得很有创意的医疗应用:“一个带RF功能的温度测量仪贴在孩子身上,大人可以通过手机APP实时查看温度,如果孩子发烧就会通过RF向手机报警,这样大人在孩子睡觉的时候也会安心一些,不用老去看孩子。除了RF,合泰相关的产品和技术都有,期待合泰IC被更多有创意的产品采用。”作为一个母亲,记者十分期待这样的产品问世。

    谈到RF,蔡总也表示:“合泰一直在研发RF,但是进度有些慢,我们在这方面也将采取两种方式,自己研发或者与外部合作。”

    在当天的新产品发表会上,合泰展出了很多产品及其应用,其中就有蔡总提到的一些,如血糖仪、耳枪计等,来看看图集吧!

指纹模块

   

   

      

   

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续