详情页
首页>资料大全>企业资讯
西数发布无线硬盘产品:可连8台设备内置电池
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-05
  • OFweek 电子工程 网讯:日前西数发布了便携式无线移动硬盘My Passport Wireless,让用户能够方便地存储智能手机、平板电脑、电脑甚至是数码相机中的内容。这款设备是西数外接移动硬盘My Passport产品线的产品,分为500GB、1TB和2TB三个版本,三个版本的售价分别为130美元(约合800元人民币)、180美元(约合1100元人民币)和220美元(约合1350元人民币),现在各版本都已经正式上市。

    西数一直关注移动存储市场,推出了类似My Cloud这样的“私人云”存储硬盘,让用户能更快捷地传输内容(现在三星和希捷也开始重视这个领域)。然而,这些硬盘在使用时需要互联网连接,有时我们更需要的是一款能够直接连接设备的外部存储硬盘。My Passport Wireless就是在这种背景下诞生的产品,你既可以使用USB 3.0接口与电脑相连,又能使用Wi-Fi进行文件传输,这样就不必担心会出现移动设备连接接口不匹配的问题。My Passport Wireless拥有两个使用MIMO技术的Wireless N天线,无线传输速度可以达到80Mbps。

    对于摄影师而言,My Passport Wireless也是一个出色的伴侣。它的上面有SD卡插槽,只要把SD卡插上,设备就会自动读取内容。假如你的相机支持无线上网,那么你还可以通过这款设备内置的FTP协议来进行文件传输。这些功能足以挽救那些在工作或是度假的摄影师和业余爱好者数以百万张的照片。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 云汉芯城 Digikey Mouser

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续