详情页
首页>资料大全>企业资讯
提升有多大 索尼IMX135/214/220实拍对比 (1)
中关村在线    发表于   2014-10-18
  对于智能手机用户来说,手机的拍照表现是至关重要的。我们在生活中用手机来记录一切,再分享到社交平台。手机在无形之后成为了我们生活的记录者,因 此你会发现在如今的智能手机发布会中,产品的拍照表现、功能也成为了颇为重要的一个展示环节。一直以来我们说到手机的拍照表现只会关注其摄像头的像素数, 这个数字虽然能够对终的成像质量有一定的影响,但传感器以及其他软硬件方面的系统优化才终决定了一款手机的拍照表现。


提升有多大 IMX135/214/220实拍对比

  在 如今的旗舰机型中,大多采用了来自索尼的传感器,从IMX135、IMX214再到如今的IMX220,就算部分机型的几代产品在像素数上没有变化,但不 得不说其拍照质量也是在稳步提升的。这些拍照方面的改进得益于其中的索尼传感器,而今天我们就来看看IMX135、IMX214与IMX220之间的成像 差异。


大部分旗舰手机都采用了索尼的图像传感器(图片引自索尼)

  本 次文章中我们选取了三款不同的手机进行样张的对比,三款手机分别采用了IMX135、IMX214以及IMX220处理器。为了避免大家有先入为主的印 象,在这里我们就不透露采用IMX135与IMX214传感器的两款手机的具体型号了,当然IMX220机型我们选择了发布的索尼Z3。

  IMX135/214/220简析

  首先我们还是对这三款传感器进行一个简单的介 绍。2012年8月,索尼推出了IMX135堆栈式CMOS,全称为索尼Exmor RS IMX135,使用有信号处理电路的芯片替代了传统背照式 CMOS图像传感器中的支持基板,在芯片上重叠形成被罩CMOS元件的像素部分,实现了在较小的芯片尺寸上形成大量像素点的工艺。堆栈式CMOS将电路组 件放置在了感光组件的下方,因此在性能提升的同时减小了体积。


IMX135(图片引自索尼)


IMX214对比IMX135(图片引自索尼)

  IMX214 则是索尼在2014年2月推出的一款堆栈式CMOS。IMX214和IMX135一样均为1/3.06英寸,有效像素也都在1313万,单个像素点大小为 1.12μm。相比IMX135,IMX214减少了微透镜与感光二极管之间的距离,因此具备更高的集光效率,也有更好的低光拍摄效果。同时IMX214 也能够支持30fps的4K视频拍摄,并将1080p是拍摄帧数从IMX135的30fps提升到了60fps。


IMX220(图片引自索尼)

  IMX220 与IMX135和IMX214不同,为1/2.3英寸,同时有效像素达到了2080万。IMX220具备高灵敏度、能够实现快速捕捉图像,同时在降噪表现 上有非常明显的优势。目前IMX220在智能手机中的应用还不是很多,除了索尼Z3之外,还有此前发布的魅族MX4。当然魅族MX4的镜头与索尼自家机型 所用的G镜头有所不同,其他软件方面的优化也同样不一样,因此几遍都是IMX220,终的成像也会有差异。

  IMX135/214/220微距对比

  虽然我们想要对比的是IMX135、 IMX214以及IMX220之间的成像差异,但考虑到另外的软硬件调校差异,不同手机的成像表现也不能完全代表IMX135、IMX214与 IMX220的理论成像效果。不过即便如此,样张对于用户来说也还是有一定的参考意义的,所以我们也分为不同场景,将采用三款传感器的三款手机的样张进行 展示。不过在这里为了方便对比,我们还是尽量将三款手机的像素数调整到了同一水平,IMX135与IMX214机型均为1300万像素,IMX220机型 调整到了1550万像素。


IMX135微距样张


IMX214微距样张


IMX220微距样张

  微 距部分可以看出三款手机的虚化效果各有不同,不过IMX214和IMX220在虚化效果上相比搭载IMX135的机型都有了更好的表现。而从色彩上来说, 三张照片拍摄自同一场景,但色彩表现各有不同。IMX135样张整体偏暗,IMX214样张亮度有所提升,但大门上的红色有些偏色。而采用IMX220的 索尼Z3在亮度与色彩上都表现的比较不错,同时被摄主体的细节表现也更到位。

[1] [2] [3]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 二极管 Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续