详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科疯了?MT6735要支持全球全模WorldMode!
eefocus    发表于   2014-10-20

高通在中国的反垄断案件接近尾声,一大笔罚款估计是躲不掉了。联发科近也动作频繁,虽然没有参加香港电子展,但电子展上都是关于它的传说。近日,联发科推出新品。满足全球各地电信运营商的需求,让消费者以合理价格享受高规格智能手机。

联发科技发布全新64位系统单芯片解决方案(SoC)MT6735,整合CDMA2000技术、支持全球全模WorldMode规格,符合全球电信运营商在调制解调器及射频技术方面的需求。MT6735是联发科技4G LTE智能手机平台系列的新成员,选择此芯片开发新移动设备的客户,将能让产品销售至世界各地,大幅节省研发成本,进而实现规模经济效益。

MT6735搭载四颗64位ARM Cortex-A53处理器核心,带来远高于Cortex A7的性能,除了提供优异的移动运算体验,也为消费者带来更多价格合理的智能手机选择,这也反映了联发科技所预期的,未来将有越来越多的智能手机符合“超级中端市场”高规格但价格平易近人的发展趋势。

联发科技资深副总经理暨无线通信事业部总经理朱尚祖表示:“MT6735是联发科技在智能手机平台上的另一个技术突破。凭借CDMA2000技术,我们与全球接轨,为世界各地的用户带来更高性能的科技产品。我们也深信,随着4G LTE逐渐成为市场主流,智能手机的处理器性能与多媒体功能必须提升,且保持一致的稳定性,才能带来的移动体验。也正因如此,我们致力让64位及联发科技的CorePilotTM技术,成为所有4G LTE系列智能手机解决方案的标准规格。”

联发科技首席营销官Johan Lodenius指出:“联发科技希望让世界变得更加兼容并蓄,对于一般人而言,不再需要付上昂贵代价就能够享受与网络更全面连接的、优化的用户体验。联发科技不变的企业使命就是创造高性能的移动设备,促使全球市场加速改变,进而让所有人都能因为科技成果而受惠。”

MT6735平台包括:

新一代64位移动运算系统

速度高达1.5GHz的四核ARM Cortex-A53 64位处理器,配合联发科技的CorePilot技术,提高主流移动设备的性能

支持Open GL ES 3.0 及Open CL 1.2 APIs的Mali-T720图像处理器,为游戏及用户接口带来出色图像效果

先进多媒体功能

在新兴影像编码标准H.265及旧有H.264标准的1080p及 30fps H.264影像摄录上支持低功耗、1080p及30fps影像播放

整合1300万相机影像信号处理器,以及PIP(画中画)、VIV(影中影)与影像人脸美化(Video Face Beautifier)功能

内建联发科技MiraVision技术,支持高画质1280x720解晰度,提供数字电视等级的影像质量

整合4G LTE WorldMode调制解调器及射频技术

Rel. 9、Category 4 FDD 及TDD LTE (150 Mb/s 下行、 50 Mb/s上行

3GPP Rel. 8、DC-HSPA+ (42 Mb/s 下行、11 Mb/s 上行),并支持TD-SCDMA 及 EDGE 以配合旧有2G/3G 网络

CDMA2000 1x/EVDO Rev. A

全面射频支持(B1至B41),为全球漫游方案提供混合多个低、中、高频段的射频能力

 

整合连接方案

支持双频Wi-Fi,从而轻松连接至多款无线路由器,并支持全新应用程序,如运用Miracast分享视像

蓝牙4.0,支持低功耗连接,适合小型可穿戴设备和其他配件,例如蓝牙耳机

MT6735于今年第四季开始送样给早期客户,搭载此芯片的智能手机预计在2015年第二季上市。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续