详情页
首页>资料大全>企业资讯
关于英特尔Edison,你不得不知道的事
eefocus    发表于   2014-10-21

缩小微处理器尺寸、极大降低功耗的能力,Edison使得英特尔和产业界重新思考在哪些新的领域、新的场景下,可以采用计算技术来创造令人期待的理想效果。
如果你过去没怎么听说过Edison,现在就来了解一下吧!

WHO——Edison是什么?

  • 英特尔Edison是一款已经开发完成的、具备无线功能的通用计算平台,只有邮票大小。


WHAT——Edison能做什么?

  • 有了Edison,广大创客、发明者、创业者可以开发各种设备,小到基于乐高产品原型的盲文打印机、自行车头盔,大到四驱无人机、火箭、气象气球,发明家们可以随心所欲,天马行空,将自己的奇思妙想变成现实。
  • 对于专业设计师而言,他们可以利用Edison开发可以开发各式各样的可穿戴设备,比如将Edison用于服装设计,或是内置传感器的3D打印交互服装。
  • 英特尔希望通过Edison带动下一波计算设备的发展,包括为发明者带来帮助的硬件、软件、云、支持和生态系统。

WHERE&WHEN——Edison是在何时、哪里发布的?

  • 2014年1月在拉斯维加斯举行的国际消费电子产品展(CES)上,英特尔公司CEO科再奇首次展示了Edison。
  • 2014年9月在旧金山举行的秋季英特尔信息技术峰会(IDF)上,Edison正式发布。

 


WHY——Edison为什么这么厉害?

  • 英特尔Edison采用22纳米英特尔®凌动系统芯片(代号Silvermont),包括一个双核、双线程500 MHz CPU和一个32位100 MHz Quark MCU。
  • 虽然Edison仅仅相当于一张邮票大小,但却支持多达40个GPIO、1G LPDDR3内存、4G eMMC、双频段Wi-Fi和低功耗蓝牙。

HOW——如何获得此宝?

  • 2014年底,Edison将通过Mouser和MakerShed在全球65个国家开始销售,包括Edison计算平台、面向Arduino的Edison工具包和Edison扩展套件。
  • SparkFun基于英特尔Edison的模块目前已在美国上市,包括14种配置。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Chip1stop Future Wpi

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续