详情页
首页>资料大全>企业资讯
快年底发布 三星Galaxy S6曝光
IT168.com    发表于   2014-10-21
    仅从目前的消息看,三星在Note系列上的呼声很显然高过此前的Galaxy S系列,但是很显然三星不会放弃一年双旗舰的路线。根据近期的消息看,三星或早于年底前推出Galaxy S6。

  有消息人士称,Galaxy S6的研发工作早已开启,从目前三星准备的情况来看,其快可能在今年年底发布。虽然不知道这一小的准确性,但是按照规律来看,一般S6的筹备工作在今年年初就已经暗自进行,只是进度尚未可知。

  消息中还透露,三星为了让Galaxy S6更有竞争力,会为它配备的脸部和虹膜识别的功能,而这也被三星看作是,挑战苹果Touch ID的杀手锏。当然了,其实今年下半年我们就能看出三星对于金属材质的重视,所以S6的造型其实也会有所改变。


▲今年的Galaxy S5在造型上突破不大

  硬件方面,该机会Exynos 7处理,该处理器采用20nm HKMG制作工艺,搭载Cortex-A53+Cortex-A57双四核的big.LITTLE架构。据预计它将具备HMP异质运算架构,也就是说可以 做到八核全开的“真八核”。由于会配备MIC图形压缩技术,据说省电性能也不错。

  其他方面,据悉该机还将配备2K分辨率屏幕,至于大家期待的4GB RAM是不是内置其中,目前还尚未可知。当然了,曲面屏幕是否会加入其中,大家也可以猜测一下。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续