详情页
首页>资料大全>企业资讯
打开特斯拉Model S的中控台,看都有哪些芯片厂商中标了
eefocus    发表于   2014-10-22

特斯拉Model S的中控台究竟藏有什么呢?据科技博客Re/code报道,电子研究公司IHS近日对一辆2013款Model S的中控台内部元件进行了详细的拆解分析。

IHS研究的那辆Model S之前因事故而报废,但HIS分析师安德鲁·拉斯韦勒(Andrew Rassweiler)称,它的电子元件——显示屏、娱乐系统以及所有跟追踪与车内环境控制有关的东西——基本都没有损坏。

那IHS的分析师究竟有何发现呢?总的来看,特斯拉设计其汽车的方式类似于苹果和三星设计它们的智能手机的方式。“通常来说,汽车公司会将电子元件的设计工作外包给第三方,比如Harman Kardon或者松下。”拉斯韦勒说,“拆开Model S的前端装置,你眼看到的是大量带特斯拉标识的东西。”这说明该公司在电子元件上进行了不少的定制设计工作。

他们还看到许多来自英伟达的芯片。特斯拉使用英伟达的一款Tegra 3芯片来处理位于中控台中央的17英寸触控屏的主要计算工作,还使用另一款Tegra 3芯片来驱动包括速度计和其它可选指标的仪表板。

拉斯韦勒称,这对英伟达来说是一次重大胜利。“英伟达芯片在智能手机和平板电脑中并不常见,不过对于汽车市场它的确很重视。”他说道,“该市场量不大,但利润空间更大。”

英伟达将其芯片与视觉计算模块内的其它元件组装在一块,Model S含有两个这样的模块——中控台当中第二贵的电子部件。

英伟达对于其与特斯拉的合作毫不掩饰。该公司表示汽车市场是它增长快的一项业务,不过它并没透露它的市场占有率。

那哪个电子部件成本呢?触控屏。车载触控屏通常都不是什么惹眼的元素,而特斯拉17英寸的触控屏则显然非常引人注目,在响应上跟智能手机上的屏幕一样快速。“通常来说,车载触控屏的体验都令人失望,特斯拉的则不然。”拉斯韦勒说道。原因是,该媒体控制屏使用了TPK制造的电容式玻璃覆盖层,该公司也曾为苹果前几代的iPhone提供那种技术。

Model S的整个屏幕由另一家台湾公司Innolux制造,但拉斯韦勒称,其它公司可能也是特斯拉的屏幕提供商,其中包括索尼、东芝和日立的合资公司Japan Display。

常见的车载触控屏尺寸约为7英寸,而特斯拉的则有17英寸,因此它需要做大量的定制工作。该公司为屏幕控制的功能设计了多达10个印刷电路板,同时也为触控体验本身设计了一个。

拉斯韦勒指出,这种做法并不寻常。“大多时候,触控屏提供商会提供各种辅助性的电子元件,其中包括电路板,从而帮助车商节省时间和精力。”他说,“而特斯拉的情况是,其屏幕太大,以至于一些辅助性元件需要加大,所以该公司自己承担了这部分的工作。”

IHS这一次并没有像处理智能手机等其它的设备拆解报告时那样列出各个零部件的成本价。排在触控屏和英伟达计算引擎之后的第三贵电子部件是用于仪表板的副显示屏,供应商是Japan Display。

元件单上还包括来自德国公司的用于音响与娱乐系统的音频放大器芯片。“该公司对于我们来说很新鲜,因为我们之前没见过他们的零部件。”拉斯韦勒说。

拆解中发现的其它芯片供应商包括Freescale Semiconductor、德州仪器、高通、意法半导体和阿尔特拉。

这是IHS团队进行过的复杂的一次拆解之一。Model S的前端装置有接近5300个独立元件,为iPhone 5s的4倍多。IHS拆解团队之前见过的纪录是4000个。

这次拆解的装置并不是来自今年早些时候推出的版Model S,而是来自2013年年初的车型,因此那次升级之后Model S的内部组件或许会有所不同。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续