详情页
首页>资料大全>企业资讯
硅谷探秘:行业布局论英雄,IDT主攻三大市场
EEWORLD    发表于   2014-10-23

    虽然有一些公司看衰半导体行业,但是我们还是欣喜地看到今年很多半导体厂商的业绩在不断增长,并且预期会持续增长。半导体的“盛”和“衰”可能就在一念之间,这个“念”就是行业决策,将自己的芯片定位到高增长的行业应用,IDT就是其中之一。

    在金秋十月EEWORLD记者探秘美国硅谷,并与 IDT总裁兼CEO Gregory L. Waters,IDT副总裁兼模拟和电源产品部总经理Arman Naghavi以及IDT副总裁兼时钟和RF部门总经理Dave Shepard一起探讨了IDT在一些热门行业的发展前景。

    Waters预计IDT 2015年第二季度总收益在1.3亿~1.36亿美元之间,毛利率在22%左右,这也是一个比较理想的值了,当然这些预期都基于今年IDT较好的表现。Waters还透露了IDT的现金流占收入的19%,而比它高的同行屈指可数:Altera为30%,ADI和TI均为28%,美信为27%。钱要用在刀刃上,IDT把资源集中投入到了他们看好的三大领域:通信基础设施(高速背板方案的天线)、高性能计算(高性能存储接口和互联)、电源管理(智能无线充电)。

三宝压通信
 
    “以无线的方式接入网络将越来越受到青睐,这也将促进IDT在RF、数据互联(SRIO)和时钟等领域的持续创新和收益增长。例如,现行一些新的LTE及C-RAN设计都使用了RapidIO,在4G产品中100%都采用了RapidIO,且同时SRIO的复杂度和ASP也在增加,是一个非常有前景的领域,” Waters介绍到:“IDT将与eSilicon合作,共同致力于初期研究,开发基于 RapidIO 10xN 标准的每端口40 Gb/s的RapidIO交换机。”

    在相同的波段中,2G、3G和4G信号并存是一种流行趋势,也使得RF相关产品被大量使用。RF对IDT来说是一个新的产品线,5年前从零开始,但其RF产品增速非常快,在中国4G增建中,IDT占据了高性能RF的50%市场份额。目前IDT已经发布了12款新的相关产品。
Shepard表示,“RF产品主要集中应用在T1无线基础设施厂商,而未来即将进入的目标市场包括T2/3D 无线基础设施厂商、宽带厂商(CATV+光纤)、测试测量和工业。预计未来15个月IDT的RF产品还将增长50%。” 据悉,IDT的RF产品选择在台积电和Global Foundry代工,后者日前公布将收购IBM半导体制造业务。

    提到IDT,记者想到的就是时钟,按照Waters所说的就是:IDT时钟无处不在。IDT提供完整的时钟树方案,包括时钟缓冲、时钟综合、晶振、抖动衰减、RF时钟、标准一致性、用于同步以太网和SONET/SDH的同步器件。此外,IDT是硅时钟的,其可选的可编程和客户定制能力满足了客户独特需求,IDT硅时钟的低抖动性和低功耗是亮点。Shepard表示:“IDT下一代的定时装置将提供精确的时钟实现实时IP服务。同时我们也瞄准MEMS时钟产品,尤其是32 kHz以下,这方面也将与一些MEMS新创公司合作。”

    IDT今年也推出了很多时钟产品,例如业内首个Ethernet和IEEE 1588计时器件,新的低抖动计时产品增强了IEEE 1588时钟传输的准确性和可靠性,并通过在芯片中集成Ethernet数字 PLL(DPLL)和数控振荡器(DCO)来提供重要的灵活性。业内个1.5 V PCIe缓冲器系列,扩展了其的PCIe时钟产品组合。

DDR4助力高性能计算

    在高性能计算领域,云数据中心和无线基础设施的需求正在融合,FPGA、ASIC、DSP、x86和ARM处理器都需要嵌入PCIe、以太网或RapidIO接口,特别是存储器接口已成为高性能计算的重要技术,而这些都是IDT的强项。Waters透露:“IDT在DDR3的市场份额约为60%,在2015年季度预计将会有600万美元的DDR4交付。”而DDR4将逐渐代替 DDR3 用于企业重负荷机器和任务关键型的服务器系统,预计到2016年,DDR4的使用将真正超过DDR3,据悉IDT DDR4寄存器发货量已超过一百万件。Waters表示:“我们通过寄存器、缓冲器和温度传感器在DDR4时代创造了一个捆绑方案。”

无线充电蓄势待发

    移动设备和基础设施对电源使用的效率、散热性、便利性提出了更高的要求。目前,移动设备电池能量的1/3被浪费了,无线基础设施不再是“高塔林立”了,新的基站收发器大小与手提箱相当。Waters表示:“无线充电对于IDT来说,其实就是把在电源方面的核心竞争力放在一个高增值市场的案例。”IDT在电源管理领域的产品主要有PMICs和无线充电。

    IDT在无线充电方面的优势在于高能效、高集成度、小尺寸、降低了BOM成本。例如发布的适用于可穿戴设备的世界上小的2 W无线充电接收器IDTP9026;与高通合作推出的磁共振受电端方案IDTP9750;集成半桥和降压功能的充电端方案IDTP9030 A1/A10等。IDT IDTP9025A芯片已经被LG采纳,用于旗舰手机G3的无线充电接收器。

    IDT的愿景是在无线充电解决方案中通过提供差异化的产品提高终端用户的用户体验,借此成为行业。其无线充电产品可支持磁感应和磁共振两种技术。WPC和PMA联盟采用的是磁感应技术,这种无线充电方式是把需充电的设备放在一个有发射IC的板子上,智能手机厂商和商家(如星巴克)偏好这种方式。A4WP联盟采用的是磁共振技术,这种充电方式只需要相互接近就可以了,传统PC巨头对这种方式持积极态度。据悉,IDT与英特尔携手,依据磁共振的原理,开发出设置在桌面等物体内、能同步为多种设备充饱电源的充电器。Naghavi表示:“未来5年,无线充电市场年复合增长率会达到130%,在LG G3手机打头阵之后,无线充电方案将会逐步被类似苹果智能手表这样的可穿戴设备采纳,使用率会得到很大提升。预计可穿戴市场也将在未来5年增长几亿美元,给IDT巨大的机会。”

    相信IDT在三大领域精心的行业布局,一定能让它稳步发展,不受半导体行业环境太大的牵制。

    全球现代科技的创新之源无疑是美国的硅谷。在硅谷,集结着美国各地和世界各国的科技人员达100万以上,美国科学院院士在硅谷任职的就有近千人,获诺贝尔奖的科学家就达30多人。作为电子行业媒体,EEWORLD专程前往美国硅谷,探访全球顶级的芯片公司,从科学研究、技术开发和生产营销等诸多方面发掘他们的优点,为中国读者带来鲜的技术报道,为中国科技特别是集成电路产业做出贡献。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续