详情页
首页>资料大全>企业资讯
Microchip推出全新数字增强型电源模拟控制器
EEWORLD    发表于   2014-10-23

    MCP19118/9在紧凑电路解决方案中提供简易的模拟PWM控制和可配置的MCU,行业首款工作电压达40V、兼容PMBus™的控制器。

    的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出数字增强型电源模拟(DEPA)控制器——MCP19118和MCP19119(MCP19118/9)。新器件可为同步降压DC-DC转换器提供简易又高效的模拟PWM控制,工作电压可达40V,并结合了一个可配置的数字MCU。这是业内首款结合40V工作电压和PMBus™通信接口的器件。这些特点加上一个可在集成的8位PIC® MCU内核固件中编程的模拟控制回路,能够实现快速的电源转换电路开发。这种高集成度和灵活度使其特别适合于电池充电、LED驱动、USB供电、负载点和汽车电源供电等电源转换应用。

    数字控制电源凭借可针对各种工作环境和拓扑结构进行配置的特性,正在迅速普及。与此同时,电源系统设计人员也愈发需要能够通过PMBus这类标准通信接口来报告遥测数据并进行双向通信(通常是为了监测和报告错误)。此外,发布的USB充电规范(USB供电规范和USB C型接口规格)支持可变的充电电压,可以实现对设备的快速充电,但可能对硬件有更高的要求。

    MCP19118/9器件集成了一个监测单片机,能够创造可编程的电源供电。开关频率(从100 kHz到1.6 MHz)、电流限值和电压设定等主要系统设置能够在运行过程中通过向器件中的寄存器发出写入命令随时调整。通过采用固件升级来修改配置,使得一个设计能够被重新用于其他应用中,从而程度降低跨平台对设计、生产和库存的要求。此外,集成MCU内核可用于监测应用的其他部分,以便按时序启动运行,智能化处理错误、欠压或掉电状态,执行管理功能,调节电源输出以应对负载需求(例如电池充电或USB端口供电),以及辅助模块的外部接口(监测信号/传递信号至用户或系统)。MCP19118/9器件集成了线性调节器、PWM发生器、模数转换器(ADC)、MOSFET驱动器、模拟误差放大器和控制回路补偿,从而提供了一个非常紧凑的电路解决方案。在正常使用时,该系统能够实现高转换效率和出色的瞬态响应,从而减少便携式应用的系统功耗,让散热片更小巧,而电池寿命更长久。这些DEPA器件采用定制化SMBus或兼容PMBus的命令,使其也能够通过I2C™接口提供数据。

    Microchip模拟与接口产品部营销副总裁Bryan J. Liddiard表示:“这是Microchip数字增强型电源模拟产品系列屡获殊荣、持续创新的又一力证。没有任何一家半导体公司能够提供像我们这样如此灵活的可配置DC-DC控制器,也没有任何一款产品解决方案能够为电源转换、电池充电或LED驱动应用提供如此强大的功能。”

开发支持
    MCP19111设计分析器和用于MPLAB® X IDE的MCP19111图形用户界面插件均为MCP19118/9的编程辅助工具。这两款软件工具可在上述网页中的“Documentation & Software”版块免费下载。此外,您可查阅应用笔记AN1541,了解工具的使用方法。

    Microchip也为MCP19118/9 DEPA控制器提供了全套标准开发工具支持,包括MPLAB X集成开发环境(IDE)、PICkit™ 3(部件编号:PG164130)、PICkit串行分析器(部件编号:DV164122)以及MPLAB XC8编译器。

供货
    MCP19118和MCP19119现已开始提供样片并投入生产,以5,000片起批量供应。MCP19118采用24引脚4x4 mm QFN封装,MCP19119采用28引脚5x5 mm QFN封装。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 模数转换 Digikey Mouser Element14

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续