详情页
首页>资料大全>企业资讯
趋势还是跟风? 揭密电视越来越薄的幕后
中关村在线    发表于   2014-10-23

    超薄对于手机和平板电脑来说,不仅是为了美观,更重要的是增加了产品的便携性和持握手感。但是对于电视来说,既不用携带也不用手持,摆放到固定的位置就不需要经常移动;而且现在液晶技术已经非常成熟,电视的厚度已经减小到5CM甚至更低,已经不再占用家中过多的空间了。因此电视不同于其他消费类产品,它的超薄可以说完全是用来追求美观的。


    虽然我们平时观看电视是从正面观看屏幕里的内容,但是电视作为客厅非常重要的组成部分,其自身外观也会给用户以非常直接的感受。超薄的机身会给人以简洁、干练和富有科技感的感觉,也点缀得自己的客厅更加高档。对于许多追求时尚的年轻人来说,极窄的边框和超薄的机身对他们的诱惑是致命的。而且社会潮流的发展会对我们个人的审美和认识产生影响。在众多厂商推出超薄电视的时候,当我们被前所未有的精美外观吸引的时候,这种新的设计变成了我们新的审美追求。再回首看8CM厚度的电视,就会觉得其非常笨重与臃肿。

电视拥有超薄机身

    厂商的对超薄电视的宣传只能影响而并不能够左右人们。人们之所以接受了超薄的外观,还是因为其符合人们的审美惯性。厂商的大力推广加上用户的普遍喜爱,使得超薄电视成为市场的主流,并代表着未来电视外观的趋势。

LG OLED有机电视纤薄机身

    2013年1月,LG发布全球首款曲面OLED有机电视。随后LG全力发展OLED产业,随后又推出了数款。近推出的EC9700同样采取了OLED有机面板,拥有超薄的屏幕厚度。

康佳易TV slim 薄LED液晶电视

    康佳于今年8月18日,推出了厚度仅为1.28CM的LED液晶电视,成为了液晶电视中的薄。再加上香槟金的边框,使得电视整体显得高贵典雅。

电视如何一步步变薄

    电视的厚度也是经历了一段不断变薄的历程,从曾经的显像管CRT电视一路走来,一直到现在的LED液晶电视和OLED有机电视。电视的变薄,虽然也符合用户们的审美需求,但是其根本原因不是用户需求、也不是制作工艺的改善,而是电视显示技术的变革。

●  CRT显像管电视


    在我们回忆到传统CRT显像管电视带给我们的美好回忆的同时,我们也应该能够记起CRT电视庞大而厚重的机身。CRT电视C的结构是一根真空管,里面有一个或多个电子枪,电子枪射出电子束,电子束射到真空管前屏幕表面的内侧时,屏幕内侧的发光涂料受到电子束的击打而发光产生图像的技术。而这种电子枪发射距离屏幕需要一定的距离,而且其自身部件非常重,这就导致了传统CRT电视的厚重。

●  等离子电视 


    近日几大重要电视厂商相继停止了等离子电视的生产,这预示着等离子电视也将和CRT电视一样成为人们心中的回忆。等离子电视工作原理是它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。并且具有超薄,色彩丰富,亮度高,对比度高,可视角度大等特点。

●  CCFL液晶电视


    CCFL液晶电视也就是采用CCFL冷阴极荧光灯管为背光源的液晶电视,许多地方会将其误称为LCD电视。其实LCD电视是液晶电视的总称,包括CCFL背光和LED背光两种背光方式。其主要由液晶面板和背光两部分构成。在后面的背光提供了画面显示的光线,而薄薄的液晶面板通电后能够控制光线通过,表现出不同的色彩,从而呈现出图像。此外,液晶电视还有图像处理芯片和电源控制面板等电路板,会占据一定的空间。

●  LED液晶电视

    LED背光液晶电视原理上还是液晶电视,只是将背光源换成了LED灯。而液晶电视的厚度绝大部分来源于背光的发光装置,LED背光节能、发热量小,而且有体积小,能够进一步减小液晶电视的厚度。

●  侧入式LED液晶电视 

    LED背光中有两种技术,一种是直下式,另一种是侧入式。顾名思义,直下式LED背光,就是将大量的LED灯泡均匀地排列在液晶面板后面,其供光均匀,但是厚度要求较高。而侧入式LED背光则是将LED灯安置在屏幕的两侧,通过导光板将光线均匀散射到液晶面板上,这样能够进一步减少机身的厚度,塑造更薄的外观。

●  OLED技术的应用


    OLED有机面板是一项相对比较新的显示技术,有着对比度高、色彩鲜艳、响应时间短以及超薄和可弯曲的特点。OLED有机电视摒弃了液晶电视的背光设计,面板能够自发光,除去了背光所占用的厚度,薄只有4张信用卡的厚度。

电视变薄优劣势分析

    电视变薄是其发展的大趋势,这主要由技术的发展所引导。但是在技术一定的条件下,电视变薄还是会带来一些问题和麻烦。下面就来简单说一下电视变薄的优劣势。

●  优势:外形美观 方便壁挂

    超薄的电视机身能够给人以简洁而富于科技感的感受,即使不打开电视,其本身也会是一件非常精美的工艺品。而且作为客厅的中心,超薄的时尚外观能够提升家中的格调,当有客人来访时也能够给足主人面子。

    如果将电视摆放在桌面,一般都不会在乎这不到5CM的厚度差距。但是如果选择壁挂,电视厚度的衡量有了墙壁这个参考线,其厚度会更加容易被察觉。较厚的电视挂在墙上会明显觉得比放到桌面上臃肿。而超薄的电视在壁挂的时候几乎与墙面相贴合,宛如挂在墙上的一个相框,给人以惊艳的感受。

●  劣势一:技术难度高 影响画质

屏幕漏光

    拿现在主流的LED液晶电视为例。LED液晶电视为了减少厚度,会选择侧入式背光技术。但是侧入式背光技术提供的光线并不是均匀地投向液晶面板,因此就需要导光板和出色的背光处理技术使背光变得均匀。这在技术上存在很大难度,如果控制不好的话,会出现严重的漏光和亮度不均匀的情况,严重影响了画质。

●  劣势二:音响减小 声音效果差

    电视的厚度不断减小,也意味着电视内部的空间越来越小,电视音响可用的空间也就越来越少。而共鸣腔的大小是影响音响音质的重要因素之一,没有足够大的共鸣腔,声音会显得干涩无力,音质大受影响。

●  劣势三:部件紧凑 散热效果不佳

集成面板集中在这个区域

    现在的智能液晶电视内部都有图像显示面板、智能系统面板和电源控制面板三大集成面板。而有些电视刻意追求超薄,将面板都挤到一起。而这几个面板是电视发热的主要来源,这种为了外观而妥协的布局,会导致电视散热效果不佳,温度升高。轻了说,会因为高温减少电视的使用寿命。严重了说,则会因电视过热而出现故障。

期待技术发展引领未来

    电视变薄所带来的弊端,基本上都是刻意地追求电视的超薄,却不变革技术所导致的。如果技术一直停留在原点,那么再薄的电视也都是我们的幻想,根本无法实现。电视外观上变薄变得更加精美,都是因为技术在不断发展。从传统的CRT电视到等离子电视,从CCFL液晶电视到LED液晶电视,从直下式LED背光到侧入式LED背光,从LCD液晶电视到OLED有机电视,电视技术的不断发展引领着电视的外观不断改善。


    电视外观的超薄,是电视的发展趋势。随着技术的发展,诸如OLED这一类的新的显示技术,能够使电视的画质问题得到根本的改善,而音质方面的问题会通过改变音响结构以及外置音响来解决。今年10月南京工业大学与英国帝国理工学院共同建立了塑料电子联合实验室,致力于OLED显示技术的研究。相信电视显示技术会不断地发展,并且引领电视展开新的变革。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续