通过采用音频视频桥接技术,Revolabs与XMOS提供了高麦克风密度、安装方便性以及未来亦不过时的互操性等性能。
英国布里斯托,2014年9月1日 – XMOS和Revolabs®近日共同宣布:Revolabs的四通道和八通道无线麦克风系统Executive Elite™采用了XMOS的xCORE多核微控制器,从而提供业界的音频视频桥接(AVB)功能。
Executive Elite系统由一系列麦克风和支持配套单元组成,它专为易于安装和设置、同时提供顶级音频质量而设计。通过提供采用了XMOS xCORE技术的AVB功能,可使Executive Elite能够与配置了AVB功能的第三方产品实现互通,确保了一种基于开放IEEE标准的、未来不过时的并且是灵活的系统。
“我们需要在Executive Elite中实现一种能够提供通用通信功能的解决方案,它可与USB音频、AVB标准以及菊花链功能互通,”Revolabs公司资深产品经理Holger Stoltze表示:“随着AVB标准被越来越广泛地采纳,我们希望确保Executive Elite的配置可以跟上这一趋势。”
凭借其新的分布式架构,Executive Elite的基带单元可以从其远端天线中分离出来,而且不影响其高品质的音频。该系统还设有一个接收器以及一系列的适配器和麦克风类型,包括全向型、定向型、鹅颈麦以及佩戴式麦克风等类型,它们也可进行“混合或者搭配”。而且,Executive Elite系统采用了Revolabs的OTA™空中传输技术,可使靠近的麦克风自动优化可用的音频通道。
“由于同时包含了USB和AVB连接能力,XMOS的xCORE器件为我们提供了在Executive Elite的远端天线上,为我们的数字信号处理器(DSP)去定制通信方案所需的灵活性,” Revolabs首席技术官Tim Root评论道:“为了以更快和更容易的方式实现,我们采用了他们的内核代码并且将我们的编码放在其上层。同时为了提供未来也不过时的可编程性,XMOS还在开发过程中提供了巨大的支持。”
Executive Elite系统充分发挥了XMOS xCORE多核微控制器的性能,将低延迟的时序确定性性能与可编程数字I/O灵活性结合在一起。这使它们非常适合于处理器密集的实时应用,它们将得益于诸如AVB这样的并行多任务能力、通用DSP任务以及数字音频接口等性能。由于完全采用高级C软件编程,XMOS微控制器还使设计师能够自由地实现控制和数据处理功能,以及外设接口的任意组合。
“凭借其并发性、低延迟以及可预测时序,xCORE成为了一个通过软件定义来实现这种AVB功能的完美平台,”XMOS音频产品总监Laurence Strong表示:“我们为能够被这样一种旗舰级产品所选用而倍感自豪。Executive Elite为AVB的优势提供了实证,即一种可提供极大便利性以及高度差异化功能集的、提供高品质音效的、基于开放标准的解决方案。”