探究物联网生存模式
有人说物联网是更加智慧的生存模式和商业模式,我个人觉得物联网其实很残酷的,因为物联网的生存模式已经让一些曾经的巨头被淘汰出局,因为他们没有预见物联网的风暴如此剧烈,当然也有企业凭借物联网而风生水起。技术的跃进式发展并不是次,有着30多年历史的风河公司(Wind River)一直与大企业客户站在一起,不断帮助客户融入新兴技术,风河也与客户一起经历市场的风风雨雨。 风河公司中国区副总裁韩青日前接受记者专访,与记者讨论了风河如何智能地支持物联网。
韩总表示:“30年来,风河经历过辉煌,也经历过低谷,面对现在的物联网以及大数据、云计算这些衍生物,我们要先定位自己的角色,不能迷失。风河的角色是使设备注入计算能力和智能,物联网给我们的机会是原来不需要联网的现在要联网了,这就需要有计算能力的智能设备。物联网的三角关系是边缘-网络-云,据此风河的优势有三方面。(1)前端设备(飞机、家庭、车等)的数据采集;(2)传输设备,风河本身在路由器、交换机方面是非常有实力的;(3)在云端收集数据,虽然风河并不涉及云计算,但是却把软件安装在云端并面向设备。”
未来物联网的收入有两大方面:数据和服务,我们现在也已经能够从国内外互联网巨头的动作中看出端倪。在2014年3月发布的IDC报告中,分析师预测物联网技术和服务的收入将有一次重大飞跃。这一数字将会从2012年的4.8万亿美元,跃升至2017年的7.3万亿美元。物联网生态系统的各个成员都应该思考如何让客户以低成本增加服务。韩总道出了风河的想法:“基于数据的服务是什么?我归纳为决策支持。人们千方百计获取这么多数据干嘛?就是提高用户作出决策的能力。例如淘宝网会推荐你喜好的商品,门户网站会显示你感兴趣的新闻,当然绝不是这么简单。例如智能冰箱,很多年前就有这样的构想:冰箱能在牛奶、肉等用完以后,自动提醒供货商发货。这类应用构想很好,技术实现也不困难,但为什么没有发展起来呢?关键在于谁愿意为这样的应用买单。我再举一个成功的案例,日本大金公司与英特尔、风河和迈克菲合作推出了全新的商业建筑暖通空调(HVAC)系统。这套智能控制解决方案可提供实时数据流,监控整体系统的运行状况。传统HVAC系统的管理人员不是坐在值班机房进行监控,就是爬在管道和机器上进行维修工作。而大金公司的新型HVAC系统的监控数据是从监控点的传感器传送到云端数据中心,管理人员通过智能手机和平板电脑就可以远程管理控制,不论他是在家里还是度假的路上。重要的是,重要的物联网应用是由建筑物拥有者、大金公司这样的企业机构来买单,而不是各人消费者来买单。我们认为,物联网商业模式在B2B方面发展成熟比较快,因为单个消费者是比较难主动买单的,而且物联网整体架构也有待改善。”
绿地和棕地
正如以上关于物联网生存模式和商业模式的探讨,无疑大型企业传统的盈利模式正在接受挑战,风河如何能够帮助那些大企业客户以低成本快速地进行业务转型呢?
风河引用建筑行业的名称,提出了物联网的“绿地”和“棕地”的概念。韩总说:“绿地设备是从头设计的全新设备;而棕地是依然在运行但不具备联网能力的设备或系统,如飞机、核电厂、水坝等领域,这些使用寿命很长,十几年甚至几十年,不能说更新就全拆了,而是在原有基础上加智能化,如传感器等。就像房屋拆迁难一样,厂商对‘棕地’的智能化往往比‘绿地’要付出更多。”
绿地:这些设备可直接利用物联网和系统结构的优势。它们可以连网、安全性高、还能远程管理,开创了全新的软件盈利来源,还可以打造差异化竞争力,从而帮助那些已经成立的工业企业进行转型。棕地:在组成我们社会和工业基础架构的数以亿计的设备中,一大部分是在独立的网络中执行分散的功能的。其中的一部分将继续以这种方式制造和维护,而另一部分则需要整合策略——通常称为“螺栓紧固式”方法——来进行连接并发挥物联网的好处。
针对“棕地”应用,韩总举了个典型例子:“如风力发电,有个客户的风力发电(风力涡轮机 )建在海面上,要维护还要坐船,如果赶上大风大浪就特别不安全。必须动用智能方案来进行监控和自我诊断。此外,由于风力发电机的效率被诸多客观因素影响,如风力、周边发电机的相关情况等,利用风河的技术(可管理性、预测性维护)分析这些因素后,能改变风力发电机的角度,看哪个角度效率是的。其实就是帮助风力发电机自动做出更好的决策。这又回到之前关于物联网的数据+服务模式的‘决策支持’作用,物联网就是要帮助机器和人做出更好的决策。”智能设备从周围环境接收信息并做出回应的能力使其能够完成自动且复杂的决策活动,这点对众多行业来说颇具价值。
风河向来是用自己的强项帮助客户做强的东西。例如,风河不会自己去开发风力发电机,但会为提供自己的软件技术为这些设备提供高性能网络互联性、可管理性和安全性,这就是风河的物联网技术平台的优势。特别是可管理性,这是风河比较强调的概念,这在风力发电的例子中也体现出来,其帮助客户更有效地管理系统。
有人预计未来几年,一半的物联网方案来自初创公司。那么要紧跟物联网,就必须要跟初创公司打交道,他们其中可能就蕴藏着未来的行业巨头,他们也是风河所称的“绿地”。韩总表示:“不管公司大小,风河看重的是公司的核心能力和价值。新兴的公司往往会使用开源技术、开源标准(新主流),风河对开源方面的支持是不遗余力的,会通过标准组织(如Linux基金会),提供代码、技术规范等支持。”
揭开安全性的神秘面纱
物联网的安全性无疑是一个关注话题,记者近听到一个段子,美国一个政府高管因为怕黑客攻击,拆除了心脏起搏器。大数据、云的迅速发展似乎让安全性渐行渐远,特别是医疗设备这样致命的应用。风河如何帮助各行各业的客户解决其物联网相关产品的安全性?韩总表示:“高安全性正是风河的一大优势。风河产品被广泛用在航天等领域,如火星探测器、飞机等,其安全性可想而知。我想为大家揭开安全性的神秘面纱。对于安全性的定义,风河强调两方面:Safety和Security,看起来一样其实不然。一是是否给别人造成危害,二是是否被别人危害。软件不安全来自调用问题,安全性可终归为隔离。微软没有重视隔离性问题,因为会影响效率。风河长期注重于在保护隔离的同时又不降低效率。主要措施有:分区、分层隔离,进程管理,多核分配。例如,通过嵌入式虚拟化技术,Virtualization Profile让VxWorks用户能够将多个工作负荷集中到单个处理器上,并能够提供安全、可靠的分区。将各个应用程序放在专用的虚拟机 (VM) 上,所有的内存空间均在硬件中由 Intel VT 提供保护,从而隔离各个执行环境和相关数据。还可以将应用程序分配给专用的处理器内核,进一步加强隔离度。
针对物联网应用,风河提供了预测性维护和适应性分析的能力。预测性维护的功效在许多行业的工业系统中已经显现出来,例如风力发电机。机器和设备可以通过实时分析来实现预测性保养和自我诊断等功能。比如,系统可以通过减少机械负载来延长濒临故障的部件的寿命,或自动拨打维修电话;企业则可以将昂贵的预约维护变成更为高效的按需维护。适应性分析:根据大数据中获得的见解来改变业务需要适应性分析的辅助,这是一种对新见解进行大规模数据分析的研究。大型Hadoop集群(大数据集群)将不同时间内收集到的数据进行整合,因此在系统结构中,这项工作将在云端进行。适应性分析对于发展边界智能方案、细化数据收集的要求来说至关重要。
网络虚拟化可用性达到6个9
随着电信运营商希望将流经他们的网络的海量数据变成实在的盈利,对于数据流、深度包检测和传输速度的要求也在不断提高。成本压力会使他们将兴趣转向软件解决方案,比如网络功能虚拟化(NFV)。在云无线接入网络(C-RAN)方面,风河与中国移动的4G业务就在NFV方面有相关合作。风河网络虚拟化提供运营商级的可靠性(99.9999%,达到公共基础设施的水平),超过IT可靠性(99.9%)。
风河电信级通信服务器的主要优点有:(1)1000倍的可靠性。运营商级的可用率与可靠性,节点与虚拟机故障检测提升超过IT解决方案,快速安全的虚拟机故障转移(比IT虚拟化速度快50~100倍),通过虚拟机保护组提升安全性,这一点是IT方案所不具备的。(2)5倍性价比。优于IT方案40倍的计时终端延时性能,低于IT方案一半的价格,实时迁移的网络故障时间不到500 ms。:((3)开放、可扩展。核心开源Yocto 项目Linux,基于OpenStack,具备运营商级插件,开放型配置与管理API,可支持数千台虚拟机同时工作。(4)无处不在的网络智能。多虚拟机嵌入式数据包加速,通过深度包检测实现网络智能,虚拟机高效流量定型与管理。
针对物联网涉及的能源、智能建筑、运输、医疗、网络、航天、军工等不同行业的不同诉求点,风河向客户提供了更贴近用户的差异化解决方案。韩总解释到:“风河基于同一个平台针对不同的领域有不同的配置(Profile),并有定制化的团队来服务,即同样的产品,服务和产品细节不同。风河操作系统有Wind River VxWorks、Wind River Linux以及实时虚拟技术。
大浪淘沙,方显真金实质;暴雨冲过,更见青松巍。风河在物联网“绿地”和“棕地”上的智能服务,帮助用户提高了决策能力,在第四次产业革命中迎头而上。