详情页
首页>资料大全>企业资讯
Dialog多点触控显示屏传感器进入量产阶段
EEWORLD    发表于   2014-10-24

    SmartWaveTM多点触控集成电路(MTICTM)现已投入量产,采用该技术的PC OEM预计将于年底前上市新产品。

    中国北京,2014年10月22日 –高集成电源管理、AC/DC、固态照明和蓝牙®智能无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)近日宣布,其DA8901多点触控IC已进入量产阶段。首批出货的IC已集成在触控模块内。这些模块采用了Dialog 的SmartWaveTM和FlatFrog的In-GlassTM 光学触控技术,并具备成本较低、光学性能卓越、拥有Windows 8认证的优势。多款PC也将采用此类触控模块,首批产品预计将在年底前上市。

    Dialog半导体有限公司企业发展与战略资深副总裁兼新兴产品事业群总经理Mark Tyndall表示:“自从宣布推出我们的多点触控传感器IC以来,我们一直与技术合作伙伴FlatFrog和量产制造商密切合作。在把客户的产品推向市场之前,我们经历了设计导入、审核认证和试行生产的必经阶段。圆满完成这些程序之后,我们很高兴地宣布,该技术的独特优势已获得一家PC OEM的认可,目前产品正在量产中。”

    FlatFrog AB总裁兼首席执行官Dhwani Vyas补充道:“FlatFrog很高兴与Dialog携手迈向这个重要的里程碑。随着这家的PC OEM将其电脑产品推向市场,凭借我们的In-Glass 触控技术,消费者很快就可以体验到基于此项技术的光学多点触控性能所展示的优越性,为此我们倍感兴奋。”

    采用Dialog的SmartWave MTIC的触控模块已经可用在15-65英寸的平面和曲面屏幕中。由于触控传感器位于可视区域的外围,因此显示屏所散发出的光线不受阻挡,可实现超薄无边框设计带来的光学清晰度。同时,该模块支持手势识别、多指按压检测、高灵敏性手套支持、防手掌误触等,这些创新功能确保客户可以长期尽享触控体验。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Arrow Chip1stop Future

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续