详情页
首页>资料大全>企业资讯
台积电8寸约当晶圆ASP 遥遥同业
DIGITIMES    发表于   2014-10-27

    根据市调机构IC Insights预估,台积电(2330)因为通吃28/20奈米等先进制程订单,今年每片8寸约当晶圆平均营收达1,328美元,不仅较去年的1,273美元成长4.3%,比格罗方德(GlobalFoundries)高出27%,也较联电高出42%。报告也预估,台积电60%营收来自于45奈米以下先进制程,显示先进制程是推升晶圆代工营收及获利成长的主要动能。

四大晶圆代工厂每片8寸约当晶圆价格

    根据IC Insights的预估,2014年晶圆代工市场表现强劲,包括台积电、格罗方德、联电、中芯等四大厂,今年营收合计可达356.85亿美元,较去年大幅成长19%,其中台积电表现,主要是受惠于28奈米制程大幅,以及20奈米通吃市场订单。

    据报告指出,若是以平均晶圆价格来看,台积电及格罗方德因快速抢进先进制程市场,每片8寸约当晶圆价格均逾1,000美元。其中,台积电今年每片8寸约当晶圆平均价格达1,328美元,较去年1,273美元增加4%;格罗方德今年每片8寸约当晶圆均价达1,047美元,只较去年增加2%。至于联电、中芯今年每片晶圆价格则较去年衰退。

    台积电每片晶圆价格大幅同业,不仅比格罗方德高出27%,也比联电高出42%。由此来看,先进制程比重拉高,可以提高晶圆均价,自然可推升晶圆代工营收及获利成长。

    若由各制程营收比重来看,台积电28奈米以下先进制程今年营收占比达42%,主要是28奈米进度遥遥,同时20奈米更是通吃全球晶圆代工订单。格罗方德因为替超微代工处理器及绘图晶片,28奈米以下制程营收占比也达42%,但营收金额仅18.84亿美元,只有台积电103.47亿美元的18%。

    由制程比重变化来看,台积电45/40奈米以下制程营收占比已达60%,格罗方德以59%紧追在后。至于联电今年的营收主力仍以65奈米及45/40奈米为主,28奈米今年营收占比可能只有2%。中芯今年28奈米没有营收贡献,65奈米则是接单主力。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续