详情页
首页>资料大全>企业资讯
传统锂离子电池替代品出现 容量乘十
互联网    发表于   2014-10-29

     在开发容量相当于现有锂离子电池10倍的新型电池方面,研究人员向前迈出了一步。研究人员一直在试验一种名为LLZO的“深红色陶瓷”材料,目的是加快锂-空气电池的实用化。锂-空气电池的开发已经持续了数十年,但被认为不够稳定而无法投入实用。

    LLZO能催生比锂离子电池更安全、能量密度更高和续航时间更长的电池。研究人员在美国能源部橡树岭国家实验室使用电子显微镜对其性质进行了研究。

    美国能源部橡树岭国家实验室研究人员马成(Cheng Ma,音译)说,传统锂离子电池已经达到极限,要进一步推动电池技术的发展,就需要采用一种全新的化学原理,“我们必须采用一种完全不同的技术,这就是锂-空气电池”。

    马成指出,锂-空气电池更适合应用在汽车和电网中,相对不太适合应用在笔记本和移动设备中,原因就在于其化学原理等因素。

    LLZO能有效地稳定锂-空气电池,推动它的实用化。马成表示,研究人员尚未在实际的电池中测试LLZO,但研究人员现在可以进行这样的研究了。

    这项研究成果发表在德国《应用化学》(Angewandte Chemie)期刊上。

    锂-空气电池的能量密度更高,但当前的材料不够稳定,使得锂-空气电池不能投入实用。LLZO可以充当一种分离器,提高电池的稳定性,尤其是在放电过程中。马成指出,LLZO可能优于应用在锂-空气电池中的任何商业性电解质,它还向研究人员提供了在锂-空气电池设计中采用新创意的机会。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续