详情页
首页>资料大全>企业资讯
这些年关于龙芯的那些事儿
eefocus    发表于   2014-10-29

2011年

龙芯3B相当于什么?在近日上海大学举行的《2011龙芯与开源社区发展论坛上海站》活动中,曝光了龙芯产品龙芯3A、3B的情况。其实在不久前在斯坦福大学举行的Hot Chips大会上,中国龙芯首席架构师胡伟武展示了的三款芯片的设计,其中一款芯片将可能用于构造超级计算机TOP500级别的国产超级计算机。

国产龙芯3B 1G主频性能远超Intel i7
继龙芯3A后,龙芯3号系列处理器的第二代产品——8核龙芯3B处理器已于今年年初流片成功,的设计包括主频1GHz的8核处理器龙芯3B和主频未知的16核处理器龙芯3C,以及用于上网本等移动设备的低功耗单核处理器龙芯2H。龙芯3B/2H将于2011商业化,3C则要等到2012之后。目前公司相关部门正在对该款芯片做进一步的开发和测试工作。预计今年夏天实现量产。

龙芯3B采用了65纳米生产工艺,在单个芯片上集成8个增强型龙芯GS464处理器核,它可以与MIPS64兼容,并支持X86虚拟机和向量扩展。在1GHz主频下可实现128Gflops的运算能力。在存储设计方面,龙芯3B多可同时处理64个访问请求,可提供12.8GB/s的访存带宽。在I/O接口方面,龙芯3B实现2个16位的HyperTransport接口,可提供高达12.8GB/s的IO吞吐能力。八核龙芯3号的芯片对外接口与四核龙芯3号完全一致,两款芯片引脚完全兼容,可实现无缝更换。

作为国家“核高基”重大专项的主要研发成果之一,未来,龙芯3B将主要应用于高性能计算机、高性能服务器、大型超算中心等领域。为制造出我国全国产的大型计算设备提供过硬的核心动力。龙芯3B是首款国产商用8核处理器,主频达到1GHz,支持向量运算加速,峰值计算能力达到128GFLOPS,具有很高的性能功耗比。龙芯3B主要用于高性能计算机、高性能服务器、数字信号处理等领域

龙芯3B1000是首款国产商用8核处理器。龙芯3B1000采用65nm CMOS LP/GP工艺制造,包含5.826亿个晶体管,核心面积299.8平方毫米,频率1.05GHz,单/双精度浮点峰值性能256/128GFlops,功耗40W。龙芯3B主要用于高性能计算机、高性能服务器、数字信号处理等领域 。

2012年

基于“龙芯3B”的高性能计算机KD-90
2012年12月29日,我国首台采用自主设计的“龙芯3B”八核处理器的万亿次高性能计算机“KD-90”,由龙芯3号处理器中国科学技术大学与深圳大学联合研制成功,日前在合肥通过专家组鉴定。

据悉,高性能计算机KD-90采用单一机箱,集成了10颗八核龙芯3B处理器,理论峰值计算能力达到每秒1万亿次。系统硬件由1个前置服务器、5个计算节点、2个千兆以太网交换机以及监控单元组成。其中,前置服务器和计算节点均采用了我国自主设计的龙芯3B八核处理器,主要互连部件采用了自主研发的超多端口千兆以太网交换芯片。系统软件以开源软件为主,其中包括针对龙芯3B处理器结构专门优化的数学函数库,以及自主研发的图形化系统监控管理软件,具有兼容性强、易维护、易升级、易使用等特点。

KD-90的研制依托国家科技重大专项“高性能多核CPU研发与应用”项目的支持,由中科院院士、中国科技大学教授陈国良为负责人的科研团队,历时近一年攻关成功。与基上一代“龙芯”处理器的国产高性能计算机KD-60相比,KD-90系统实现了“三低一高”的特性:成本低于20万元,功耗低于900W,体积降低至0.12平方米,性能高达每秒1万亿次。

以中科院院士陆汝钤为组长的专家组鉴定后认为,KD-90是我国高性能计算机国产化的又一次重要突破,在编程模型和互联网络等关键技术上达到了世界先进水平。适用于高性能计算教学、大规模科学与工程计算,以及军事科学、国家安全和国民经济建设等领域,应用前景广阔。

龙芯3B 1500
龙芯3B1500是国产商用28纳米8核处理器,主频可达1.5GHz,支持向量运算加速,峰值计算能力达到192GFLOPS,具有很高的性能功耗比。龙芯3B1500主要用于高端桌面计算机、高性能计算机、高性能服务器、数字信号处理等领域。

微体系结构集成8个64位超标量处理器核,每个处理器核具有如下特点:
支持MIPS64指令集及龙芯扩展指令集;
9级超流水线结构;
四发射乱序执行结构;
2个定点单元、2个浮点单元和1个访存单元;
每个浮点单元支持256位向量运算;
采用交叉开关进行核间互连;
通过HT接口进行片间可伸缩互连
高速缓存每个处理器核的一级指令cache和数据cache各64KB
八个处理器核通过交叉开关共享4MB的二级cache
内存控制器集成两个DDR2/3-800控制器
高速I/O集成两个HyperTransport控制器,带宽达到12.8GB/s,支持多个处理器无缝互连
其它I/O集成PCI控制器以及LPC、SPI、UART、GPIO等I/O控制器
制造工艺65nm CMOS工艺
封装40mm*40mm BGA封装,1121个引脚,与龙芯3A引脚兼容
功耗<50W@1GHz
支持动态降频















2014年

自主产权编辑中国首款国产服务器诞生
2014年10月23日从曙光公司获悉,曙光公司近日成功研制出中国首款基于国产“龙芯3B”处理器的全自主知识产权服务器。

“服务器作为国家政治、经济、信息安全的核心应用,全部技术一定要掌握在自己手里。”曙光公司副总裁沙超群说,“曙光研制出的 龙芯3B 服务器共有4款,全部采用国产龙芯LoongSon3B处理器

首款”龙芯3B“服务器,整机和操作系统也都采用全国产,是具有完全自主知识产权的服务器。”

“龙3B是自主设计的八核处理器,采用28纳米工艺制造,拥有11亿个晶体管。”龙芯总设计师、龙芯中科总裁胡伟武表示,龙芯3B弥补了龙芯3A的不足,“更成熟、更稳定、更可用。”

长期以来,由于缺乏具有自主知识产权的CPU设计技术,使得中国的信息产业完全受制于国外的垄断。以中国科学院计算所等机构为技术依托的曙光公司,成立于1996年。2008年,该公司推出了中首款百万亿次超级计算机。2010年,又推出了中国台、世界第三台实测性能超过千万亿次的“星云”超级计算机。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 晶体管 e络盟 贸泽 大联大

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续