详情页
首页>资料大全>企业资讯
北京君正可穿戴领域新进展:M200、Newton2首亮相
集微网    发表于   2014-10-29
   

2.0代已,万物互不再是梦想。物网将成为继计算机、互网之后的第三次信息产业的浪潮,也已内成了共。而解放人双手的可穿戴设备又是物网的重要成部分,也是近年来除了智能手机以外的点。市研究公司Juniper Research预测,今年智能可穿戴品市8亿美元,而明年会15亿美元,预计2017年智能可穿戴设备量将从目前的1500万件增至7000万件。而Gartner预计为乐观,他们认为2016一市场规模就将100亿美元。

针对可穿戴设备,北京君正自2013年推出了JZ4775芯片,得到了界的普遍可,市良好。短短一年多时间,君正JZ4775目前多可穿戴设备产品中被采用多的芯片,已知采用君正芯的品有: 锐动x1、土曼二代、果壳智能表、inwatch XCLOUD-I智能眼Speedup 电视表哥、智器智能手表、Tick Watch、台湾盖德科技、数源科技……

更好地行市拓展,使开者更容易地基于公司的平台品开,公司行了超低功耗超小尺寸智能互联设备Newton平台的研,平台集算、互感器于一体,用于物网、智能可穿戴设备、健康医、智能家、生物别、工控制等各个行和各种品中,平台于2014年季度布。Newton平台推出以来,受各公司、科研机、学校等机的青售火爆。

 2014年,北京君正面向物网和可穿戴设备领域,划了一系列解决方案Mirage M系列芯片——M200Newton2平台。在上周行的第十五届中国西部博会上,北京君正作SEMI中国智能可穿戴器件委会成,参展了“SEMI中国-智能可穿戴展区。此次展会上,M200Newton2平台首次亮相。

 

据悉,M200针对智能手表和智能眼等市特殊设计的一款高端定制芯片,采用40nm的生制程,得更低的行功耗。芯片将采用32MIPS大小核(双核)设计,支持高效能和低功耗,支持3D形加速,720p压缩以及醒功能,支持MIPI示和采集接口,同具有ISP理功能,在存器接口上支持LPDDR2。集多功能与一体的M200还拥有令人奇的小身材,它的BGA封装尺寸只有7.7*8.9*0.76mm,芯片厚度只有0.76mm,适合任何智能穿戴设备的使用。

Newton2平台是Newton平台的升版本,平台采用君正M200新一代低功耗高性能理器,在一只有1元硬卡大小的板子上集成了CPUFlashLPDDRWIFIBluetoothFMNFCPMU9MEMS感器、感器、温湿度感器、心电传感器等所有器件。

此外,北京君正携多新款智能手表品一同展出。君正展台从天起,就引起了人的关注,大家对终品都示出了厚的兴趣,其不断有人问询,展出品是否有?西博会上,君正展台已了各大厂商好的宣平台了,由此可,消可穿戴设备的关注度比我想象的要高的多。

想象一下,如果你的手表只用了2-3就没了,是何等的令人抓狂?真正可穿戴设备普及来开的关不外乎三点:传输池、功耗。而北京君正所做的就是要将其低功耗的优势发挥到极致,大家离一天一充尬境地。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续