自从前任CEO Dave Bell离职后,过去几年来Intersil一直在努力寻找自己的定位。此前Dave想要把公司变为拥有电源管理、模拟和混合信号的模拟供应商,采取了包括激进的收购策略以及人才策略。而正当Dave Bell准备大干特干之时,正赶上半导体产业的下降周期,Intersil也未能幸免。相比高点,业绩多下滑了30%以上。
而帮助Intersil度过这个彷徨期,为公司找到新的增长点的人,正是公司新任CEO Necip Sayiner 和Mark Downing等部门负责人以及员工的共同努力,才令公司的业绩得以快速恢复。
究竟是何种灵丹妙药呢?答案很简单,那就是专注。
“电源管理是Intersil的基石,我们将会专注于此”Intersil 企业策略兼设施及工业电源产品高级副总裁Mark Downing向EEWORLD记者解答道。
2014年初,公司新任CEO Necip Sayiner在致股东的一封信中除了高度赞扬新一届领导班子外,同时其也特别指出,Intersil已经意识到了移动电源与工业和基础设施电源领域增长的潜力巨大,自此开始,Intersil开始成为专注于电源管理领域的芯片供应商。
“公司困难的时期已经过去,电源管理领域会是我们以后长期增长的驱动力。”这是2014年4月公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell在北京接受EEWORLD采访时说的,也是Intersil次向中国市场提出了专注于电源管理这一公司目标。Cowell所指的几年困难时期,除了业绩下滑外,公司还要承担部门动荡人员缩减带来的阵痛。不过好在Intersil的新任管理层勇于壮士断腕,2014年二季度公司总收入达到1.478亿美元,连续四个季度实现了同比增长。
Intersil 企业策略兼设施及工业电源产品高级副总裁Mark Downing、EEWORLD主编向农、Intersil工程应用经理Yin Jian(从左至右)
Intersil的独门秘籍
Intersil电源管理领域拥有独特的优势,因此即便之前走了一些弯路,但技术没丢,仍然是电源领域强有力的竞争者。Mark表示:“我们的产品优势包括业界功率密度、数字PMBus/I2C接口、铜基封装(可以无需散热片或主动散热装置)、模塑封装(无需尖端的连接器或线缆,可以轻松布板)以及高可靠质量保证等。”
基于以上五点优势,Intersil可以为客户带来诸多好处,可以将复杂的设计简单化,拥有数字接口可以使系统智能化,包括自动校准、追踪、时序同步等。超强的散热能力亦可提高功率密度,同时稳定系统以及降低总体成本。高集成度的产品还可减少因生产或组装带来的不稳定性。
Mark以推出的ISL8240M降压电源模块为例,该产品集成了PMW控制器、MOSFET驱动、MOSFET管、电阻、电感以及电容,面积仅相当于传统60A模块的1/5,更快设计周期、更紧凑、更简单、更可靠的特点让Intersil可以与其他电源管理厂商区别开。
数字电源大放异彩
Dave有一点理解的非常对,那就是未来模拟领域将是高度集成的,为此Intersil几年前收购了数字电源供应商Zilkerlabs,收购后,Intersil仍继续推进Zilkerlabs产品的发展,现在Intersil的数字电源产品共有两大部分,分别来自Intersil和Zilkerlabs。
两种产品均支持DDC总线,这是Intersil自行开发的数字总线,可以对输出电压进行数字化处理,以支持各种监控。相比其他总线,DDC仅需一根数据线,更为简单,且经过Intersil的兼容性测试。
Intersil工程应用经理Yin Jian以推出的ISL8270M为例,介绍了Intersil数字电源的优势。基于Intersil的创新和专有ChargeMode Control调制技术,ISL8270M数字电源模块可帮助实现的潜在电源效率优势。这种内建的无补偿架构能够帮助实现非常迅速的瞬态响应和减小输出电容值,由此产生的动态性能能够小化输出电压的变化,恢复时间仅为20us,而竞争对手的数据为64us,压摆率达200V,是竞争对手的10倍。
该数字电源模块还通过高度集成和创新的封装来帮助降低复杂性、占位面积和解决方案成本。这些模块的快速瞬态响应方便了设计,因为这时只需要大容量的输入和输出电容器即可构建完整的全数字开关电源方案,避免了对复杂电路设计的需要。ISL8270M 数字电源模块的应用还避免了对额外散热器或内置风扇的需求,使它们非常适用于电路板空间有限的应用。同时,功率耗散也因为这些模块使用了耐热增强的、紧凑的(17mm x 19 mm)和低高度(3.5mm)的全封闭HDA封装而得到减小。
“电源导航”让工程师不再迷失
除了硬件设计完美之外,为了让工程师使用方便,Intersil还提供了更好的设计工具。
Intersil发布的PowerNavigator图形用户界面支持这些新的数字电源模块,这使设计工程师无需编写一行代码就能使用这些数字电源产品。这个易于使用的拖放式界面是一种可免费下载的图形用户界面软件,它提供了设计工程师快速设计和控制任何电源架构所需的灵活性。PowerNavigator的“无硬件”模式允许用户在硬件开发之前选择元件而不会带来设计风险。PowerNavigator 5.1 GUI提供对所有命令和设置配置的访问,包括加载针对常见应用的预定义配置的能力。在与Intersil的数字电源模块解决方案结合使用时,这能帮助实现前所未有的易用性。
此外,Intersil特有的电感集成3D封装技术可使功率密度化,同时发热要比竞争对手少10℃。
也许当年Dave的目标定得很激进,但如果Intersil脚踏实地,充分发挥自身优势,仍有进军10亿美元俱乐部的机会,至少从目前来看,他们已经找对了方向,即首先成为电源领域绝对的之后,再逐步拓展到其他领域的产品。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。