世界小尺寸的电视调谐器为中国电视和机顶盒厂商以及全球地面/有线电视市场带来低BOM成本 。
中国,北京-2014年10月29日-硅电视调谐器领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司,NASDAQ:SLAB)今天宣布推出高性能且经过现场验证的第六代电视调谐器IC。Silicon Labs的Si2151和Si2141电视调谐器满足全球数模混合电视和数字电视市场的需求,同时支持模拟和数字视频广播接收,并符合全球所有的地面/有线电视标准。凭借Silicon Labs历经五代持续进化的业界架构,Si2151/41电视调谐器使开发人员可以利用卓越的线性度和灵敏度、全球小的封装、低的物料(BOM)成本和超低功耗,进一步提升他们的电视和机顶盒(STB)设计。
Si2151/41系列产品为的电视机生产国——中国提供了一个理想的、极具成本效益的硅电视调谐器解决方案。DisplaySearch的数据表明,中国已经连续四年居于全球电视机出货量的位置。中国的平板电视(包括LCD和等离子电视)的出货量预计将从2013年的5,700万台增长到2017年的6,200万台。当前中国制造的电视机出货量已占全球平板电视出货量的23%。超高清电视机预计从2013年的130万台激增到2017年的2,300万台,并且中国生产的电视机有望占到这些出货量的一半以上。
Silicon Labs的Si2151/41调谐器完全符合中国GB/T 26686-2011数字地面电视接收机通用规范的标准要求,同时基于GB/T 26686-2011标准所规定的基本性能要求,Si2151提供了宽裕的设计余量。不同于其他硅调谐器仅仅在VHF-Low频段上表现高于GB/T26686-2011规范,Si2151/41调谐器在VHF-Low、VHF-High和UHF频段上都在标准要求的基础上提供了宽裕的设计余量。由于当前中国地面数字电视广播台大都采用UHF频段,而在UHF频段上Si2151/41调谐器性能远胜过所有其他硅电视调谐器, 因此在该频带上的性能优势将为消费者带来实实在在的接收性能益处。
Si2151调谐器已经通过中国电子技术标准化研究院(CESI)和工业和信息化部数字电视标准符合性检测中心(ADTC)的认证,证明其完全支持用于中国大陆、香港和澳门移动和固定电视终端的地面数字电视广播标准(DTMB)。在2014年7月16日举行的新一代信息技术产业标准化(ITS)论坛上,Si2151是荣获CESI &ADTC认证的满足DTMB标准的电视调谐器解决方案。CESI是中国国家DTMB标准的起草单位,也是其他数字电视、音视频标准的起草单位或主要起草单位,致力于中国数字电视、音视频领域的标准化与研究工作。
凭借在电视行业内使用的小芯片封装(3mm x 3mm QFN封装),Si2151/41芯片成为当前市场中尺寸小的电视调谐器IC。得益于超紧凑的封装及极简的BOM,Si2151可提供当前市场中硅电视调谐器解决方案的小整体外形尺寸:0.86 cm2。随着电视市场趋向于采用小型模块、板载调谐器设计及多调谐器应用,小封装尺寸及超低功耗使得Si2151/41调谐器成为当前和未来的电视及STB设计的明智选择。
Si2151/41调谐器在当前量产的地面/有线电视调谐器中具有低的BOM成本。不同于竞争对手的电视调谐器解决方案,Si2151/41芯片在RF输入端不需要添加平衡-不平衡转换器(Balun),并且片内集成了所有跟踪滤波器所需的电感器,从而显著的降低了系统成本和设计复杂度。Si2151/41调谐器不需要片外功率晶体管即可支持单电压工作,并且无需使用通常用于电源滤波的感性器件,以低的成本实现了性能的板载电视调谐器设计。全频段噪声系数及抗干扰性能(例如针对LTE通信干扰信号)的改善使得Si2151/41系列产品无需任何片外滤波电路,就能够在全球实际环境中提供无与伦比的接收可靠性。
Silicon Labs资深副总裁兼物联网和广播视频产品总经理James Stansberry表示:“小的封装尺寸和BOM成本、低功耗和射频性能——这些都是全球前十大电视制造商中有九家采用目前已经演进到第六代的Silicon Labs的电视调谐器技术的原因,Silicon Labs在广电行业电视调谐器出货量上持续,至今已经有超过3.5亿的出货量,是接近的竞争对手市场份额的两倍。”
Si2151/41系列产品与Silicon Labs电视调谐器产品线的其他产品具备相同的应用编程接口(API),当需要从全球通用设计转移到针对某具体区域的平台和STB设计时,通用的API可极大的降低此转移过程中的设计难度。所有Silicon Labs的电视调谐器的应用电路都极其简单,用户可以很容易实现板载设计以获得直接的成本节约。
关于Silicon Labs业界的电视调谐器架构
Silicon Labs是业界首家推出单芯片硅电视调谐器的厂家,设计旨在全面超越传统分立调谐器解决方案所提供的性能。基于几十项已有专利或正在申请中的专利技术,Silicon Labs的数字低中频(low-IF)架构实现了卓越的电视调谐器性能和集成度,同时克服了混合模拟和数字接收以及多区域标准所带来的挑战。凭借标准的CMOS制造工艺,Silicon Labs现在的第六代产品——高集成度电视调谐器消除了100多颗分立器件,在提供更高一级的接收性能的同时,简化了设计、降低了制造成本、提高了生产良品率和可靠性。
价格和供货
Si2151/41电视调谐器现在已经量产,可批量供货及提供样片,为3mm x 3mm 24引脚QFN封装。Si2151全球数模混合电视调谐器在一万片采购量时单价为0.72美元,Si2141全球数字电视调谐器在一万片采购量时单价为0.70美元。为了帮助开发人员加速设计,Silicon Labs也提供Si2151-A-EVB和Si2141-A-EVB评估电路板用于辅助设计,零售价均为395美元。