详情页
首页>资料大全>企业资讯
电力研究院和电动车企搅合在一起,是想做点啥?
eefocus    发表于   2014-10-30

电力研究院EPRI与多家汽车制造厂商、公共事业单位以及区域输电机构展开合作,研发出汽车电网一体化(VGI)开放平台软件系统。该全新系统是一个非常先进的软件平台,可以更好地把插电式电动车(PEV)与智能电网技术融合起来。

EPRI现场演示将通过一个简单的标准接口,展现此新型软件系统的需求响应和负荷消减特性。这场演示将于10月16日在美国加里佛尼亚州萨克拉门托的客户服务中心举行,而且对大众开放;活动涉及8家电动汽车制造商,参与者还包括清洁能源、交通运输技术等国家机构的代表,当然公共机构和汽车领域的相关组织也在出席之列。

这次演示活动具有里程碑式的意义,因为常规接口通信结构应用在了汽车电网中,满足公共设施和制造商生产设备标准的同时,也能够符合电动汽车拥有者和电能用户的要求。汽车电网一体化平台方便了电动汽车与电网设施之间的通信,让公共设施真正从嵌入式智能充电部件中受益,保证插电式电动车接入不会对电网的可靠性、稳定性以及效能造成负面影响。在电网需要降低充电负载以缓解用电高峰的情况下,公共设施将会利用公共宽带连接或者车载控制系统,询问电动车用户是否停止充电操作或者适度降低充电功率。

在下来的研发阶段,EPRI团队将致力于把电动车通信平台与住宅、车队以及商业设施的电能管理系统整合在一起。这样有利于测试系统对局部控制环境的管理能力,例如对商业和工业客户的需求管理;除此之外,还可以推进有关充电站和商业需求响应设施的接口通信技术发展。

电动车在充电过程中,对其进行电力需求管控有很多好处:

1.汽车用户可以把充电时间选择在低需求的非高峰时段,系统自动判别是否进行充电,每年能够节省几百美金的电费。

2.汽车用户对他们的电动车保有终控制权,能够决定何时充电或停止充电。

3.公共设施的使用,可以避免升级变压器和一些其他元件,帮助节省电动车用户的开销。

软件平台提供相关信息用于调整电动车充电负载大小,以便充分利用间歇产生的可再生能源。可再生能源现在正变得越发重要,到2020年在加里佛尼亚州将占据总发电量的33%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续