看电视(参数 图片 文章)是目前大众娱乐的主要方式,所以坐在沙发上晚上看电视剧是大多数家庭的娱乐方式。目前电视基本上都是连接广电的有线信号,然后再进行电视观看的,现在全新的模式已经到来,而且使用的人也是越来越多,就是IPTV,这项目前非常流行的看电视的一种方式,通过宽带连接,将电视与网络连接在一起,通过网络信号将电视的原有信号输入到驳接的电视机顶盒上,通过网络信号转成电视信号播放出来。
IPTV走网络,很多人就有了疑问,如果连接网络,那么播放电视节目是不是会有卡顿或者是延时?画面是不是清晰,因为有线电视现在也出了很多的高清信号,所以就有人非常关心这个清晰度的问题。我们知道现在很多地方都还是连接着有线网络,比如目前北京地区的有线机顶盒基本上是歌华有线,就是节目在入户的时候是加密的,使用歌华有线的机顶盒进行解密,从而获得电视信号。
用网络传输电视信号真的靠谱?
◆IPTV运转原理
那么IPTV又是怎么样的一种原理呢?IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。用户在家可以有三种方式享受IPTV服务,分别是(1)计算机(2)网络机顶盒+普通电视机(3)移动设备,目前IPTV大多数是针对于电视,所以运营商也是提供网络机顶盒供用户使用,目前大部分的家庭中的带宽都不再是简单的1M或者2M,大部分已经突破了8M。比如北京地区的IPTV是联通与北京电视台合作推出的,具有20M的入户速度。
IPTV的运转原理
这么高的网速是完全可以带动IPTV正常运行的,IPTV是入户线一边接入高清机顶盒,一边接入其他的互联网接口,也就是一条线同时承担着网络和IPTV.现在主流IPTV标清带宽为1.5M,高清带宽为4-8M。为解决IPTV占用带宽高的问题,现在IPTV运营商的做法是采用多级边缘服务推送系统,降低整个网络的载荷。即,普通用户占用的带宽,只是用户家里到边缘服务器之间的带宽,而不会影响到核心网络的带宽。从而降低了核心网络的部署成本,这样的意义在于,主要使用的网络带宽不会被影响,在下载的时候,电视也只是占用极少的网络从而不会产生卡顿。
大部分地区已经开始了大面积应用IPTV
我们曾经做过一项测试,如果下载着电视剧,然后看IPTV,是不是会有延迟和卡顿出现,实验结果来看,下载并不是很影响IPTV的节目播放,同时在下载的过程中,每秒也能达到1M多的下载速度,所以20M的宽带完全可以带动家里的电脑和电视同时运行,从而不用担心这边玩着,这边卡,那边看着这边无法玩的局面。
IPTV会否像OTG盒子播放不清晰?
◆IPTV是来自三网融合的产物
那么IPTV通过网络传播,画面是不是不清晰呢,那么我们接下来就来一起看看IPTV是否能够播放清晰的画面。我们知道通过网络,播放的画面很多都没有清晰的画面,就像在网上的视频网站上一样,有些播放既卡顿而且还不清晰。这让很多曾经在网络视频里混迹的人来看,真是有点心有余悸,毕竟IPTV作为连接互联网的信号电视,让人感觉到像是只是将网络的内容投射到电视上一样,其他的问题依然没有解决。
因为网络,很多人还是不敢伸手IPTV
不过那可能是高清网络盒子混入市场让大家觉得如果没有好的网速就完全无法收看电视台的节目了,前一段时间,国家广电总局将三网融合列入下一步的发展计划,例如北京市IPTV业务是在中国网络电视台,北京电视台以及北京联通三家企业合作,协议约定,中国网络电视台和北京电视台主要负责IPTV业务中内容的集成和播控平台的建设,北京联通主要负责IPTV传输分发网络的建设。IPTV集成播控总平台由中国网络电视台负责建设,北京IPTV集成播控分平台由中国网络电视台和北京电视台联合建设。全部内容由两级播控平台集成后,经北京IPTV集成播控平台接入到北京联通的IPTV传输网络送达千家万户。
上海作为发达地区,IPTV非常流行
IPTV是互联网与传统电视相互融合的结果,视频流经过高效的压缩编码后被广播到IP网络上,通过位于宽带网络边缘的头端设备把直播电视、按需视频和个人录像等IPTV服务传送给用户。IPTV网络终端即IP机顶盒,功能包括三方面:首先,支持目前的LAN或DSL网络传输,接收及处理IP数据和视频流;其次,支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV和Real等视频解码,支持视频点播、电视屏幕显示和数字版权管理;后,支持HTML网页浏览,支持网络游戏等等。IPTV网络终端所有功能实现基于高性能微处理器,而嵌入式操作系统构成了对芯片实时解码和纯软件实时解码(Codec)应用的基本支撑平台。
◆实测IPTV运行不卡,画面清晰
我们实际测试了北京地区的IPTV,具体的测试内容可以移步《直播点播随你挑 IPTV电视(参数 图片 文章)功能家庭实测》进行阅读,相信在在画面表现上,用说的还不如用看的,画面清晰与否还得凭借自己的眼睛。我们是在实际家庭播放的环境下进行的测试,所以可信度极高,都是利用相机拍摄,所以你看到的绝对就是你在自己家如果办理IPTV业务所能呈现的画面。
实测播放画面
IPTV的实际播放画面较之传统的入户有线网络可能清晰度更高,因为通过网络将广电的信号进行一定的压缩,然后通过网络至家中的机顶盒,机顶盒的作用就是为了能够将编码后的视频进行解码然后投放到电视上,这样的播放效果肯定较之普通电视信号增强,毕竟在网络传输中的信号损耗是小的,如果是光纤传输,那么信号在传递的过程中因为是利用了光的反射,所以损耗更少。
实测电视台播放,十分高清
但是相反,目前的有线接入一般都是加密信号,通过广电架设的电缆进行传输,信号不像网络信号一样传输的时候没损耗,而是像集体供暖的热水一样,流出的时候是100度但是到了后一户可能就只有70度。有线信号的接入也是一样的道理,模拟机顶盒模拟信号,数字机顶盒接收体系结构和专用的馈线接驳于数字机顶盒,在用 AV 连接线接入电视机 AV 输入机顶盒遥控器,可以进行频道、节目的选择。
三网融合之后收益良多
所以有的时候到入户的时候会有损耗和衰减,这就是为什么会有一些台无法收到,比如特别喜欢看湖南卫视的综艺节目,刚好,湖南卫视需要70的信号,到入户衰减了几格到65,就收不到湖南卫视了,不过现在很多的地方的有线电视都开始了加密保护,传播进各家各户的信号基本一致,只需要将机顶盒安装好即可,北京地区就是歌华有线做节目解码的公司。
IPTV的未来光明值得拥有
IPTV是通过一个转换盒进行,但是通过上述的实测内容,看到画面播放还是非常清晰的,用事实说话,网络电视虽说存在一点点的延时,但是画面清晰,卡顿感不强,北京地区的IPTV三方合作,推出2办理20M宽带送两年IPTV业务,而且IPTV不只是能够看电视,还有一些其他的功能,比如在实测中看到的点播功能,各类的电影电视剧都可以进行播放,一些便民的服务在IPTV中也能够看到,
价格优势是IPTV转身求胜的步
目前OTG盒子(高清网络播放器)由于广电的批文,大量的功能被砍掉,现在正在试图用另一种身份存在,就是这个关键的时刻,IPTV和传统的有线电视才有更多的时间完成逆转,为什么这两款看电视的方式突然之间回暖了呢?喜欢探索的朋友可以移步至《OTT盒子残喘 IPTV与歌华在线的逆势之战》这里有详细的内容解析这两款看电视的方式在这个时候是如何逆势的。
说了这么多,IPTV依靠网络进行电视的播放,不用担心其会有特别多的卡顿,三网融合带来的好处就是网速提高了,节目变多了,服务更好了。而且现在办理宽带即有IPTV赠送(北京地区),20M的带宽可以保证上网和电视同时使用,没有什么卡顿和画面不清醒,如果按照笔者的观感,IPTV比一般的有线电视的清晰度要高出不少,所以IPTV真的是比较值得拥有的。