详情页
首页>资料大全>企业资讯
Galaxy S6曝光:4K屏幕+骁龙810处理器
新浪手机    发表于   2014-10-31
    三星正在研发Galaxy S6已经不是什么秘密了,毕竟按照三星一贯的发展策略来看,该机将会在明年初和我们见面。

  关于Galaxy S6的配置,现在韩国媒体给出了一个非常疯狂的说法。据说该机将会搭载一块分辨率达到4K的显示屏,采用骁龙810八核64位处理器,内置4GB内存,摄像头也会提升到2000万像素。

  至于显示屏的尺寸,之前曾有消息称三星正在研发尺寸为5.3英寸左右的4K Super AMOLED显示屏,如果不出什么意外的话,韩国媒体报道中Galaxy S6的显示屏就是它。

  此外,据说Galaxy S6还要用上虹膜识别功能,并改变以往的塑料机身设计,颠覆大家对它的印象。

  至于发布时间,韩国媒体表示它的发布时间可能早于预期,在MWC大展上和我们见面的可能性比较大。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: LED显示屏 Arrow Chip1stop Future

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续