详情页
首页>资料大全>企业资讯
专访:联发科创意实验室的现状与未来
集微网    发表于   2014-10-31
   
    10月29日消息,联发科创意实验室(MediaTek Labs)副总裁Marc Naddell就职后的首次中国行,在上海行程中的短暂之旅接受了集微网的专访,Marc对于联发科LinkIt开发平台的现状和未来发展均作了详细解答。

联发科LinkIt开发平台是面向创客等中小型开发者而开发的。为什么选择这样的目标人群呢?

Marc对集微网记者表示,联发科一直与大企业有着非常好的合作关系,但在可穿戴物联网这样一个全新的领域,越来越多的创客以及中小型开发者们希望实现自己的想法,完成产品原型尽快进入下一阶段。联发科LinkIt操作系统采用与Arduino兼容的开发模式,能够将现有的Arduino编码移植到LinkIt ONE平台上,降低产品的开发周期。

今年初的美国消费电子展(CES)上,英特尔首次推出Edison平台,9月的英特尔信息技术峰会上Edison平台全面上市。在10月21日的第四届上海创客嘉年华上,英特尔请来了国内的三家合作的创客团队,展示了基于Edison平台的产品,借助创客们天马行空的想象力,开发出更备鲜明性的产品。Seeed Studio(深圳矽递科技有限公司)便是其中的一家,同时它也是联发科LinkIt ONE平台的合作伙伴。

相较于英特尔Edison平台,联发科LinkIt ONE有哪些优势呢?

Marc表示,联发科不像其他厂商,先做好产品,然后再研究市场的动态做精简。联发科先做的是市场调查,从客户的实际需求出发,做出客户真正想要的产品,LinkIt 开发平台便是这样的一款产品。它可以很好的兼容Audrino,帮助客户尽快实现产品原型。但从产品原型到商品化产品,这是一个很漫长的过程,联发科拥有17年丰富的商品化经验,可以帮助中小型企业从产品原型到终的商品化产品一步步推进,给予的支持。

在10月21日的上海创意嘉年华上,Seeed studio联合创始人缪建国曾表示,Edison从使用角度来说,因为使用 Linux系统,对于新入的开发者来说,转化过程或是学习过程是需要多花时间的。Edison的系统在跑Linux的时候,不具备很好的实时性,若它的处理器开放出来会好一些。同时DFRobot CEO叶琛先生吐槽希望英特尔尽快开放Edison在操作系统的支持,比如能够跑Android。据集微网记者了解,联发科LinkIt 开发平台可以很好的满足这两方面的要求。目前英特尔Edison平台的价格偏高,基于Edison开发的产品原型并未完全用到其所有性能,联发科LinkIt开发平台能否成为英特尔Edison的一大威胁呢?值得期待!

在笔者看来,LinkIt开发平台的优势在于完美的兼容Android和iOS两大主流操作系统。Marc现场展示了两款联发科合作伙伴Omate的智能手表,一款是CES电子展上发布的拥有“Rich”应用的智能手表,采用联发科可穿戴平台,支持SIM卡,照相机,运动监测等多种应用,看上去更像是戴在手上的智能手机。另外一款是在刚结束的台北国际电脑展(Computex 2014)上发布的基于LinkIt ONE平台的智能手表,机身更轻薄,有着可更换的真皮表带,待机时间长达一周,拥有“Simple”应用,售价169美元。笔者体验了这款手表,屏幕清晰,使用起来非常简单。

相较于它的功能,笔者认为它的价钱并不低。Marc解释道,Omate公司在手表行业有着多年的经验,真皮可替换的表带更具时尚感,满足目标人群的需求,定位市场不同。他还透露Omate即将针对女性市场推出一款圆形的智能手表,搭配珠宝式的表带,更能冲击眼球,让笔者心动不已,果然女性“以貌取人”的习惯已经被厂商研究的透透的。

关于联发科可穿戴SoC MT2502的下一代产品,Marc表示其实有两条路可以走,一种是在维持尺寸不变的前提下,提升芯片的性能,一种是在保证功能不变的前提下,将尺寸做的更小,功耗更低。至于未来联发科往哪个方向走,目前两方面都在着手准备,市场将是决定联发科产品方向的重要指标。Marc向集微网记者透露,LinkIt 即将推出支持Eclipse IDE的SDK,软件方面LinkIt已经完美的支持Arduino IDE。在硬件方面我们还会加入新的功能,未来将与软件同步,并行前进。

多方研究机构预测,智能可穿戴设备的全球市场规模将在未来两到三年内,从目前的30亿美元增长到500亿美元,物联网设备数量更将由2009年的9亿台增长至2020年的260亿台。整个可穿戴市场处于一个酝酿爆发的阶段,Marc提到目前针对智能手表开发APP的公司越来越多,智能手表的应用就仿佛当初的智能手机一样,正处在一个不断积累的过程。目前市场应该做的是先从“Simple”系列产品入手把产品做好,培养用户的使用习惯,当它成为生活不可缺少的一部分时,再来考虑未来的发展方向。相对高端市场和低端市场,联发科更看重的是“超级中端市场”, 这一部分有着占比80%的近50亿的消费者,这一人群对产品的品质要求较高,联发科未来将持续以此为目标推进整个产品的演进。

至于智能家居领域,Marc表示虽然有客户利用LinkIt 平台制造智能家居的产品,但LinkIt仍旧是适合可穿戴领域的开发平台。联发科针对智能家居领域推出了两款系统芯片MT7681和MT7688,MT7688是目前业界功耗低的系统芯片,采用Linux系统,支持802.11n,MT7681则适用于灯泡、门锁与插座等小型家电。

后,Marc表示MediaTek Labs是联发科非常重要的战略部门,我们正在建立一个全球性的组织,招聘各领域有经验的专有人才,与各个事业部合作选择Roadmap中适合开发者使用的产品。目前联发科创意实验室在亚洲、欧洲和美国均设有分部,我们会通过与全球2100万的开发者沟通,收集他们的反馈信息,推出适合他们的产品并不断完善。(集微网刘洋)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续