详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPhone 6 NFC 供应商恩智浦:期待 NFC 取代车钥匙
MacX    发表于   2014-10-31

     iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 终于加入了 NFC 支持,不过目前 iPhone 中的 NFC 芯片只能用于 Apple Pay 支付。通过拆解可以发现,iPhone 6/6 Plus 中的 NFC 芯片来自恩智浦(NXP)。在接受路透社采访时,恩智浦表示,公司对于苹果 iPhone 能支持 NFC 非常激动,iPhone 将帮助 NFC 进入新市场,包括汽车领域。

不久之前,有传言称苹果正在与其他合作伙伴谈判,希望在其他领域使用 NFC 技术。将于明年正式发售的 Apple Watch 也将支持 NFC。除了 Apple Pay 外,苹果还希望 iPhone 用户可以使用 NFC 芯片支付公交以及作为电子钥匙卡。
恩智浦认为,相似的功能也会进入汽车市场,并希望汽车厂商能够合作。通过 NFC 技术,用户可以解锁和启动车辆,甚至将智能手机与车载娱乐系统快速配对。未来,苹果可能想第三方开发者开放 NFC 功能,就像是 Touch ID 指纹识别传感器一样。苹果近推出了 CarPlay 车载系统,允许 iPhone 用户在汽车仪表盘上查看内容和控制手机。目前,宝马、福特、通用已经计划未来推出支持 CarPlay 的车型。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续