详情页
首页>资料大全>企业资讯
工信部发改委发文 要求4G网络支持IPV6
新华网    发表于   2014-11-04

工信部办公厅和发展改革委办公厅2日发布《关于全面推进IPv6在LTE网络中部署应用的实施意见》,启动“中国LTEv6工程”,全面推进IPv6在LTE网络中的应用,强化我国自主的LTE4G移动终端支持IPv6,加快基于IPv6的下一代互联网建设,提升宽带网络基础水平。
网民在访问任何一个网站时,看上去输入的是网站域名,实际连接到目标网站的是IP地址。随着我国步入互联网高速发展阶段,对IP地址需求总量不断攀升,现有的IPv4供需缺口形势严峻,发展能承载大量IP地址、接入网速更快更安全的IPv6技术成为当务之急。
意见提出,在新建的LTE网络中,全面支持并开启IPv6,并提升国产LTE基带芯片、自主操作系统和移动终端支持IPv6的能力,推动在国内有一定影响力的国产手机品牌全面支持IPv6。同时重点推动IPv6应用,到2016年末,通过LTE网络建设带动发展3000万以上IPv6用户,下载量超过50万的IPv6移动互联网应用达到50款以上。
为此,工信部等将加快完善产业配套支撑,提升IPv6发展能力。推动芯片、终端、网络和应用等产业链各环节协同发展,完善LTE网络环境下的IPv6支持度评测标准体系,同时加强产业协同配合,确保IPv6用户体验。(新华网)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Future Wpi Onlinecomponents

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续