详情页
首页>资料大全>企业资讯
Sckipio 获得CEVA-XC通信DSP内核授权许可
互联网    发表于   2014-11-05

    CEVA旗舰通信DSP内核具有出色性能,推动实现容量和灵活的G.fast调制解调器产品。

    的视觉、音频、通信和连接性DSP平台IP授权厂商CEVA公司宣布,Sckipio Technologies公司已经获得授权许可,在全球首个G.fast调制解调器芯片组中使用CEVA-XC DSP内核。CEVA DSP内核具有卓越性能,为Sckipio的G.fast调制解调器提供了在现有铜轴电缆方案上实现1Gbps宽带接入的处理能力。

    全新G.fast超宽带标准要求使用高性能矢量技术来达到巨大的用户吞吐量。Sckipio通过充分利用CEVA-XC DSP内核和数项独特的CEVA-XC DSP机制,达到有史以来的矢量性能——单个矢量组支持用户可达64个。Sckipio是上周在世界宽带论坛(Broadband World Forum)上展示16路G.fast矢量技术的首家企业。

    Sckipio首席执行官David Baum表示:“CEVA-XC DSP内核为我们新型的G.fast调制解调器芯片组提供了的可编程性与处理能力间的平衡。我们与CEVA工程技术团队密切合作,他们出色的技术支持帮助我们的芯片实现强大的性能,确保我们了芯片成功。”

    CEVA市场营销副总裁Eran Briman表示:“Sckipio是G.fast调制解调器厂商的和先行者,我们很高兴与Sckipio合作,成功推出调制解调器产品。我们的CEVA-XC DSP内核为 Sckipio提供了实现G.fast调制解调器所需的出色性能,并且具有充分的灵活性,在今后通过软件升级增强性能。”

    CEVA-XC系列DSP内核经过专门设计,以期满足开发高性能超宽带调制解调器在功耗、上市时间和成本方面的严苛要求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续