详情页
首页>资料大全>企业资讯
Diodes降压控制器优化个人计算机性能
EEWORLD    发表于   2014-11-06

   Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相同步降压控制器AP3591,改善笔记本电脑和一体式个人计算机低压调节的瞬态响应及输出精度。

   AP3591在100kHz 与700kHz之间的电阻编程固定频率下工作,其自适应恒定导通时间控制算法能够应付非常宽广的输入输出电压比,并有助于减少外部部件数量。这款器件的输入和输出电压范围分别为4.5V到26V 以及0.75V到5.5V;输出电流则高达25A。

   该控制器提供两种工作模式选择,包括可在轻载情况下自动降低频率和提升效率的二极管仿真模式,以及有效防止轻载输出纹波的恒定频率连续导通模式。

   新控制器采用了十四引脚QFN3535封装,提供具有电阻可编程电流限制、过温关断,以及过压和欠压保护等电路保护功能。该器件还集成了软启动与软停止功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续