详情页
首页>资料大全>企业资讯
2014数据中国产业创新峰会圆桌:当智慧城市拥抱大数据 (1)
eefocus    发表于   2014-11-07
智能硬件的发展如火如荼,但智能硬件的服务对象都是以家庭为单位的。城市作为家庭的集合,在发展上也不可避免地受到了智能硬件的影响, 智能家庭也逐渐向智慧城市过渡。那如何理解智能硬件掀起的大数据风暴和智慧城市之间的关系呢?本次的圆桌主持人是万达信息总裁助理王赵进,圆桌嘉宾分别为上海泽阳信息科技有限公司CEO张元刚先生;七牛云存储联合创始人、首席执行官许式伟先生;风向标总裁马延文先生;欧瑞博创始人兼CEO王雄辉先生, 上海万科房地产有限公司助理总经理郑华先生。让我们一起围观这次思想的盛宴。


2014数据中国产业创新峰会圆桌:当智慧城市拥抱大数据


王赵进:请大家首先简单介绍一下自己公司的业务,然后引入个问题:大数据会成为智慧城市下一个创新点吗?

张元刚:我们作为一个上海的创业公司,通过4年的努力成为了智慧陆家嘴的总设计方。我们的服务对象是两类人:一类是政府,第二类是企业。

当我们面对这么大数据的时候,今天早上听讲这个大数据就在笑,不是想他们理想多么伟大,大家的话题充满无限可能,基本的听下来有三点,一个是这么多年来我们公司从来没有体会到什么叫大数据,不知道自己讲这个话是否有泼冷水,号称大数据的这些,我不点名,他们都是从存储的角度。第二,计算的能力,没有公共的平台,重复建设对行业的浪费。第三,今天早上听专家讲的,大家讲的例子都是国外的,芯片操作技术,我们的分析方法、理论,什么软件,全都是国外的,我的感受非常 像我们花钱买了一个奔驰宝马 ,觉得很享受,其实没有一样是我们的。哪怕是大数据这三个字都不是我们中国人提出来的。所以我觉得这件事情从产业角度来讲,我们怎么发展,我们从应用来讲,我当时没有体会到,包括也想借助这个机会问一下的院士,讲这么多以后你在哪里?如果他是一位讲评书的院士可以,现在是诸侯时代战国时代,没有一个东西统一的时候,可以是曹操不是刘备,哪怕是做一个刘表也是一个诸侯,当时这个爷爷是讲评书的,觉得很奇怪,讲评书的去当院士很奇怪,我们院士,研究机构大企业他们到底做什么?非常重要。我们中国再过10年,这么一波起来,已经是万亿级的设备,这是我感受到的。

许式伟:先说一下对大数据的理解,为什么有人提大数据,当然也蛮多年了,今天看下来特别火,我是这么理解的。为什么我们需要大数据?是因为我们今天行业的竞争比以前激烈了,大家会看到商品的同质化特别严重,今天是大家希望能够找到一些突破点的,从一种工业化大生产的时代转化为个性化的时代,也就是说我们希望对用户更了解,更了解用户才能提供更个性化的服务。从这个角度了解,为什么今天很多人谈大数据,我觉得这个东西它其实只是一个基础,提供个性化服务的基础,但是如何用好数据?因为大数据,首先就是要有数据,如果没有数据根本无从分析起,蛮多跟我们接触的一些传统行业,他会问我应该如何开始?他觉得这个东西概念很棒,我往往提的一个观念是说,首先你要有数据,所以首先要收集数据。以前也许没有兴趣去记录用户的行为,但你今天可能开始记录用户行为,这是大数据的步。

第二步,现在实际上数据是非常多的,但是企业对于数据的使用的能力其实非常有限的,我有用户日志以后干什么呢?蛮多用户比较迷茫的。大数据的两个前提,你得有数据。第二你懂得如何利用这些数据,和你的业务产生关联。所以我对大数据的理解,它首先是一个基础性的产业,它可能是一个基础的平台,让大家能够去利用好数据,至于这个数据能够干什么,我觉得是和业务关联性非常强的。通常来讲它不太具备我有一种统一的使用模式,我是这么理解的。我觉得主要是这样的一个理解。

马延文:今天借这个主场,时间比较紧,我做一个简单的介绍,也不浪费大家的时间。今天这个主题关于大数据的,关于跟城市相关,跟家庭相关,跟你的生活各方面都息息相关的。跟城市相关,我就不做过多说了,这个概念太大了。

我简单说一下跟家里相关,我们理解的这个大数据其实应该是货币的两个面,一面是对厂商,一面是对消费者。评判它有没有意义?或者说它有没有前景,我觉得有一个标准,什么标准,就是看大家愿意不愿意为此而买单,你愿意掏钱了,它自然是有市场,它自然是有前途的。如果消费者不愿意为这个买单,或者大家根本不关心这个事情,我觉得这个事情很悬乎。这个事情可能只对厂商有利,消费者说跟我们什么关系。如果这样的话它是不续的,或者厂商只是偷偷摸摸干这个事情,免费让消费者用,后面这些信息汇聚起来,找一个商业模型来变现,但是我们认为这样子老百姓真正的能够理解它,为此而买单吗?我觉得可能走不长。

我们风向标关心的到底什么是老百姓愿意为此花钱,能够看的见摸的着。举个例子,也是我们一直做的事情,可能跟万科万达都有一些关系。这个例子我只举家里的窗户,传统的窗户,比如说我们要透一个气,我们打开窗户看一下外面是什么?在这个时代呢,可能开窗跟大数据有很大的相关性。我们判断要不要开这个窗?其实这个问题问的觉得有点莫名其妙,但是跟数据相关的话就变的很复杂。我举个例子,早上7点钟您起床,8点或者9点钟,你要上班了。我们正常的生活习惯是起床了,开窗通风一下,要离开家门了,我把窗户关上,为了安全。7点到8点,或者是7点到9点这个时间段,到底开不窗?这是一个。第二,如果这个时间段刮风了下雨了要不要关窗。再如果房子里面没有人的情况下煤气泄 漏 了,到底要不要开还是关?再如果,今天上海气象台,如果说 PM2.5 非常严重,你家的窗户是开还是关?同样是在这个时间段里面,要判断这个窗户是开还是关?谁能够解释?所以这里面需大家做很多事情,首先这个事情要让它智能化,要让它能够自动开和关,但是要判断在一时间段里面,它应该处于哪一种状态?应该是根据人的起居的作息时间,同样你要根据你这个家庭外部的各种情况来给这个窗户下发一个指令,你给我开还是关。所以在这个时间段你在家和不在家,应该有一个平,应该有一个数据管理服务的公司,或者是一个系统来帮你解决这个问题,觉得在这个里面,老百姓可能会因为帮我解决这个问题,我为此而买单,我觉得这个数据有意义的。跟你生活息息相关的,智慧家庭也好,智慧城市也好,必须落到一个点上,不能说飘在老远的地方,或者说聚焦某一个点就变的很实在很有意义,风向标设备的智能化,以及帮助你们家来运营,到底这个窗户改关还是开,解决这个问题。

王赵进:请各位谈下从大数据的角度谈一下对产品本身的理解。

王雄辉:我觉得产品是无意识体验,好的产品是免费的,认为数据不应该为大数据买单,应该是免费的。

其实大数据的理解它的构成,我们后呈现给用户的产品,应该是无意识的。用户不用知道过程中应该是怎么一回事,我们的苹果手机一样,收集我们的数据,但是苹果手机不强调是大数据,就是这么好的一个产品。所有的过程,用户应该是无意识的。在一个家庭里面,用户干这种事,怎么样的一个产品让我更舒适,更安全,给我安全就OK了,过程我不管,这些东西应该是免费的。日本的产品感觉用起来比较舒适,而且服务是免费的。

王赵进:IT的解决方案更多产生数据,智能家居。实际上再好的智能化产品必须有一个家把它装上,从智慧的角度,整体智能化的提升,包括公共设施以及民用智能化的提升,这个当中也会产生新的数据或者管理的提升,从郑总这边谈一下大数据发挥怎么样的作用?

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续