9月2日,众人期待已久的魅族MX4终于打破之前网络上的各种传闻跟大家见面,而在之后的市场中,魅族MX4的表现也同样令人期待,但是作为智能手机市场上的巨头之一,华为之前发布的荣耀6已经占据了除小米4之外的半壁江山,而且其搭载的海思麒麟920处理器的强大性能也是众所周知的,虽然魅族MX4也搭载了联发科的八核处理器MT6595,不知当这两款处理器的代表作究竟谁能更胜一筹?
跟之前一样,还是先来看看魅族MX4的评测吧!
相对于很多厂商一直以来的高调营销方式,魅族一直相对比较沉默,以产品为核心理念很容易出现一种态势,产品本身的关注度和好评度相当高,但营销数据上可能不如那些厂商来的亮眼,当然随着黄章的回归以及MX4的发布,这种营销上的套路可能将改变了——魅族MX4起售价1799元。
魅族MX4配置:
屏幕尺寸: 5.36英寸IPS屏幕(夏普/JDI);1920×1152分辨率
处理器: 联发科MT6595八核
内存: 933MHz DDR3 2GB RAM
摄像头: 前置200万像素、F2.0+后置2070万像素、F2.2;双ISP 芯片
系统界面: 深度定制Flyme 4.0
电池容量: 3100mAh索尼/三星电芯
网络支持: TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM
机身尺寸: 144×75.2×8.9mm
机身重量: 147g
裸机售价: 16GB:1799元;32GB:1999元;64GB:2399元
再次刷新窄边框记录
其实你不难发现魅族是一直讲求设计的国产厂商,曾经在小米的带动下,很多厂商都开始强调超高配置的那种潮流可能让魅族有所迷失,一时间市面上充满了这些所谓的高性价比的机型,而魅族始终在谈设计,坚持自己,所以到现在一提起国产手机哪家设计和做工好,个想到的肯定是魅族。
魅族MX4
此次MX4在外观上给我留下深印象的就是2.6mm的超窄边框,关于超窄边框的计量方法曾经出现过分歧,但不管你怎么测量,肉眼对MX4这个边框的好感就证明它成功了。
全球窄边框
超窄边框的加入也很直接地提升了屏占比,提升了大屏手机的手感,这是一系列的连锁反应。在相当多数的用户群体中,对一款手机的喜好判断上,外观占了绝大多数。
细节部分
在屏幕的尺寸和分辨率上,魅族依旧特立独行,它采用了5.36英寸、1920×1152分辨率的JDI屏幕。而至于魅族所说的屏幕色域、对比度和亮度这三项参数的同时提升,我们其实没必要深究其到底是怎么回事,只要你能感觉到这块屏幕所带来的视觉效果更好、有很大提升那就足够了,而事实也正是如此。
5.36英寸Full HD+屏幕
正面的设计方面依旧可见魅族经典的小圆点Home键,这样的设计已经成为很多厂商的模仿对象,简单大方,又带有些许灵气是它一个很显着的特点。
圆点Home键
出色的工艺及手感
具有高光的边框在黑色屏幕的映衬下提升了整体的主视觉感受,另外边框带有向后延伸的弧度设计迎合了手掌的握持姿态,再加上独特的喷砂工艺,也带来了出色的手感,结合5.36英寸屏幕的操作体验,如果我说魅族MX4是目前国产手机中手感好的其实一点也不为过。
出色的手感
边框和后盖两部分都有着比较细腻的手感,在接口和按键上它和MX3的布局并没有太大区别,顶部开关键和耳机口、左侧音量键、底部USB接口和扬声器出口。
接口按键部分
值得一提的是此次MX4的按键手感有了比较明显的改变,它不像MX3那种比较软的感觉,而是有“咯噔咯噔”的明显力回馈,手感非常好。
超薄机身
摄像头是MX4升级较大的部分,它采用了索尼IMX220 Exmor RS系列传感器,有着2070万有效像素,并且MX4还配备了双色温闪光灯,详细的部分后面介绍并有样张展示。
索尼2070万像素镜头
就连魅族自己也说MX4是迄今为止后盖容易打开的魅族手机,打开后内部的设计有所改变,比如MicroSIM卡槽移至了顶部,SIM卡槽有弹簧拨片,向里按可弹出。中间部分依旧是电池,为索尼/三星电芯,容量是3100mAh,相比以前在容量上提升了很多。
魅族MX4
后盖部分
MX4在网络上的支持比较强大,支持5模13频段,也就是在国内同时支持中国移动和中国联通4G网络(公开版机型),并且向下兼容移动和联通的3G和2G网络。对4G网络的支持是魅族MX4的关键部分,毕竟小米4的4G版本要等到今年底了。
后盖开启后
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。