7A直流和脉冲电流范围可支持需要大电流的材料和器件测试。
中国 北京,2014年11月6日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级吉时利仪器日前宣布,推出其的支持电容触摸屏图形用户界面 (GUI) 的台式源测量单元 (SMU) 仪器---2460。该仪器向用户提供基础测量精度为0.012%,分辨率为6位半的更高功率源(可达105V电压、7A DC/7A脉冲电流、100W功率),使其成为用于现代材料及高功率器件的高功率、高精度I-V特性分析的理想选择。在 “Touch, Test, Invent®”(触摸、测试、创新)设计理念的基础上,2460型仪器可提供更直观的用户界面,并可限度缩短学习时间,以帮助工程师和科学家工作更智能、发明更容易。
2460型仪器的特性使它适用于广泛的应用:
其灵活的四象限电压和电流源/负载与精密电压和电流测量功能的结合使它适用于由碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等众多带隙材料制成的现代大功率半导体器件的研发工作。这些特性还使它适用于对功率变换和管理系统的要素(如太阳能电池/面板、新材料和用于电信、消费电子、汽车及医疗设备的电源管理器件)进行特性分析。
对于电化学应用,2460型仪器的大电流输出支持充电电池的电源循环,其四象限源和阱设计使它适用于使用电化学电池单元的循环伏安测量。其自带的控制和显示特性还使它适用于电化学沉积、腐蚀和电镀的特性分析。
对于诸如LED、OLED、HBLED、固态照明和激光二极管等光电器件的特性分析,2460型仪器的7A 直流能力提供了进行正向和反向偏置I-V特性分析所需的大电流,7A脉冲电流能力可小化漏电流测试期间的器件自热效应。
2460型仪器是包含众多功能的高集成度半机架仪器,集中了电源、真正的电流源、6位半分辨率万用表、电子负载和触发控制器的功能,所以它能集成I-V系统、曲线追踪仪和半导体分析仪的功能而成本只有它们的一小部分。面对测试测量市场上的变化,包括越来越短的产品设计/开发周期、专职测试工程师数量的减少以及越来越多的经验相对不足的仪器使用者,2460型仪器的设计包含许多易于使用的特性,可确保比其他解决方案更快提供测试测量结果。
2460型仪器提供了可加快和简化实验室/测试台工作的众多特性:
全彩色五英寸触摸屏图形用户界面:简单的GUI和基于图标的菜单结构让用户只需一触即可打开任何测量设置面板,使新用户也能灵活地操作仪器。
更大的电流量程:2460机型的7A直流和脉冲电流能力可帮助避免在测试系统中配置额外大电流电源的需要。
完全图形绘图:完全图形绘图窗口可转换原始数据并将其立即显示为有用的信息,如半导体I-V曲线和伏安图。触摸屏支持“双指缩放”操作,以允许详细检查图形中的数据。
自带上下文相关帮助功能:帮助信息会出现在触摸屏上恰当的位置,从而小化查阅手册的需要。
Quickset模式:只需一触即可选择四种Quickset设置模式之一,使2460型仪器为相关测量做好准备,无需为此操作对仪器进行间接配置。
KickStart 启动软件:这个无需编程的仪器控制软件可使数据采集和绘图时间缩短到几分钟。对于更复杂的分析,可轻松将数据存储到磁盘,然后导出到 Microsoft Excel® 或另一个软件环境。多可为测试配置四台 2460 型仪器。
2460型仪器还简化了与自动测试系统的集成:
嵌入式测试脚本处理器 (TSP®) 技术:板载测试脚本处理器将完整的测试程序嵌入仪器本身的非易失内存,通过消除常见于依赖外部PC控制器的系统的GPIB/USB/LAN流量问题提供更高的测试吞吐量。TSP甚至允许并行测试多个器件,系统中的每个仪器能够运行其自己的完整测试序列,从而营造一个完全多线程的测试环境。
TSP-Link®通道扩展总线:测试系统构建者能够以主从配置模式轻松连接多个2460型和其他TSP仪器,如吉时利的2450型数字源表SMU仪器、2600B系列系统数字源表SMU仪器和3700A系列开关/万用表,使它们像一个集成系统一样工作。TSP-Link扩展总线支持每个GPIB、USB或IP地址32个单元,使它易于对系统进行扩展,以满足应用的特定要求。
TriggerFlow® 触发系统:该系统使用户能够严格控制仪器的操作。用户能够构建从非常简单到可达255个块级的复杂触发模型。2460型仪器还包括基本触发功能,包括即时、定时器和手动触发。
PC连接和自动化:后面板集体端接 (mass termination) 连接器、远程控制接口(GPIB、USB 2.0和LXI/Ethernet)、D型9针数字I/O端口(用于内部/外部触发信号和处理程序控制)、仪器互锁控制及TSP-Link® 插孔使配置多个仪器测试解决方案变得简单,并可帮助避免投资于额外适配器附件的需要。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。