详情页
首页>资料大全>企业资讯
不要被名字忽悠 细数电视宣传的潜规则
中关村在线    发表于   2014-11-08

    理想是美好的,现实却是骨感的。我们很多人在购买电视(参数 图片 文章)机时也会有这样的感慨,通过商家介绍和产品宣传,心中对要购买的电视有了一个非常美丽的愿景。但是等到实际购买到之后,才会发现这些“理想”都只是幻想罢了,到手的电视完全没有宣传的那么完美。为什么会导致这种心理的反差呢?是商家虚假宣传还是我们的期望过高?其实都不是,仔细回想一下那些令人着迷的宣传名词,我们不难发现电视宣传的过程中有很多没有明文规定、但是却约定俗成,并且行业内都遵循的潜规则。

    无论是在电器卖场还是在电商平台,我们都能够经常看到一些商家对电视产品的宣传都是十分诱人的。什么硬件配置达到了“八核”、“十核”,电视厚度仅有一厘米多、两厘米多,支持全格式视频解码,海量的在线点播资源等宣传都让人眼花缭乱。从字面上看,电视的硬件配置都可以堪比电脑、厚度也都控制到了一个硬币的直径范围内、视频播放也能替代视频播放机、在线点播内容的数量也和电脑网络上的一样丰富。实际上,这些描述的标准和我们日常的认识是相左的。电视行业内对产品性能和特征有一些约定俗成的描述,它们和我们日常的认识向左。也正是因此,我们在购买到电视时会出现错误的理解。

不要只看宣传

    严格上来说,许多行业的潜规则都会在无形中侵犯到用户的一些权益。但是这种行为已经成为整个行业都遵循的规定,根深蒂固很难改变。我们通过对某个商家的诉讼或者通过媒体的曝光,都无法简单地改变这个局面。作为消费者,我们购买电视这类重要的产品的时候,应该适当了解一些相关信息,对产品保持清醒的认识,不要被那些名字忽悠。

●  硬件核心数是凑出来的

     智能电视从结构上来看,其实就是传统电视与智能硬件的组合,就好比电脑的显示器和主机一样。智能电视的运算和处理全部依靠其“主机”部分,也就是智能硬件来完成。高配置的硬件,就能够更加快速地处理各种任务,实现智能电视的高速响应和流畅运行。如果硬件配置差的话,智能系统的运行就会非常迟缓,操作起来也会经常卡顿,极大地影响用户的体验。

智能电视的流畅运行要求较高的配置

    因此对经常使用电视智能功能的用户来说,应该尽量选择高硬件配置的产品。虽然也有主频和品牌的区别,但是简单有效的衡量方法就是看硬件处理器的核心数量。处理器核心数量大的,往往处理的能力就越强。

标称的十核其实是CPU、GPU、VPU的核心数量之和

    现在市面上电视宣传中经常能够看到“八核”、“十核”这样的文字。按照电脑、手机等行业的经验来讲,没有署名的核心数往往默认指中央处理器CPU的核心数量。如果是图像处理器GPU(显卡)的核心数,往往要在前面署名。因此在行业外的人看来,电视说的“八核”、“十核”指的就是CPU的核心数量。实际上,仔细查看电视的参数就会发现,这里说的核心数指的是CPU和GPU核心的数量之和,有些电视还会加上VPU充数,终的核心数量指的是CPU+GPU+VPU。消费者在购买智能电视的时候,一定要认清厂家所宣传的核心数量具体指什么,不要被这个凑出来的数据所迷惑。

●  电视厚度按照薄的部分算

    超薄的机身会给人以简洁、干练和富有科技感的感觉,也点缀得自己的客厅更加高档。对于许多追求时尚的年轻人来说,极窄的边框和超薄的机身对他们的诱惑是致命的。对于整个电视(参数 图片 文章)行业来说,机身的超薄也是其发展的趋势。

电视后面的电路板有突起

    电视变薄一方面是用户的需求所致,另一方面也是制作工艺和技术发展在不断推动。从过去的CRT显现管电视到等离子电视,从CCFL液晶电视到LED液晶电视,直到现在高端的OLED电视,机身是在不断变薄的。的OLED材质电视价格还是居高不下,很多商家从技术成熟、价格低廉的LED液晶电视入手,不断推出超薄机身电视。

宣传的厚度其实是薄处厚度

    现在厂家宣称自己液晶电视的厚度达到了两厘米,甚至一厘米多。很多人就会非常惊异于现在的技术发展,惊异于LED液晶电视能够做到这么薄。于是有不少人跟随潮流买了各种超薄电视,入手之后会觉得电视很薄,但是和宣传中有一些出入。其实许多厂商为了让电视显得超薄,就将电视面板后面的电路板和各种芯片集中压缩到背板的一小块区域,使之突出于背板。而厂商所说的电视厚度就是不加上突出部分厚度的薄部位的厚度。实际的电视厚度要比商家给的大出不少。这种处理方式,虽然让电视从正面看上去的确显得纤薄一些。但是如果采用壁挂观看的话,还是能够明显看出电视的真实厚度。

●  全格式视频解码其实并不全

    在智能电视和网络电视出现前,我们想用电视观看电视台之外的节目,就要通过其他的播放器如VCD、DVD等连接电视实现。后来随着技术的发展,出现了支持USB移动流媒体播放的电视。通过U盘事先存储先要观看的影片,再插到电视上用大屏观看,这种方法在现在看来虽然有些麻烦,但是却十分实用,成本也十分低廉。

宣传的全格式视频解码并不一定能够全支持

    即使是在智能电视盛行的现在,U盘播放也是必不可缺的功能。首先互联网电视的内容还是属于电视范畴,资源的丰富程度和更新速度往往会比网络上慢。通过USB接口就能够将网络上的资源放到电视上观看了。其次,网络电视点播资源考虑到网速和播放流畅,所以清晰度会有一定限制。对于那些追求更高画质的人来说,本地播放才能实现的效果。

一定要确认常用的视频格式是否支持

    但是通过USB播放流媒体的内容,就会牵扯到一个格式的支持问题。电视在宣传中往往会称自己支持全格式视频解码,但是实际上电视支持的解码格式比较有限。需要USB接口播放的消费者不要被“全”字所迷惑,挑选电视时一定要认真查看电视是否支持RMVB、MP4、MKV等常用格式。

●  海量点播资源只多不精

    智能电视主要的功能之一就是在线点播,它为用户们可以随时观看自己感兴趣的内容,而不必再从不同频道之间不断切换寻找想要的内容。对于智能电视的在线点播功能来说,资源的丰富程度和清晰流畅度是十分关键的。尤其是资源的丰富程度,这决定着用户能否观看自己喜欢的视频内容。

智能电视往往宣传有海量的视频资源

    电视商家在宣传中,都会突出自己拥有海量的资源,共有多少万个内容,总共时长有上百年。但是视频多并不代表里面有用户所需要的,很可能都是旧的用户不愿意观看的内容。而现在除了极少数电视厂商有较为丰富的内容生态链,绝大多数电视都是使用的某一电视牌照商的内容。而电视牌照商的内容也是千差万别,用户在购买前应该实际去体验一下,看看有没有自己喜欢的内容。

不应该仅仅看资源数量还应该看有没有自己喜欢的内容

    总结:电视宣传中的潜规则已经形成,很难去改变。作为消费者的我们,去不断地指责行业黑暗、欺骗消费者是无济于事的。我们与其陷于潜规则的漩涡中不能自拔,还不如在购买商品时多加注意,三思而后行。尽量在购买前能够亲自体验尝试一下,与其相信那些宣传,不如相信自己的实际感受吧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Chip1stop Future Wpi

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续