详情页
首页>资料大全>企业资讯
高科技的脚步不曾停下,测试仪器紧紧跟随
eefocus    发表于   2014-11-10

当年电影007中的高科技镜头带给我们不小的震撼,观众对其中的高科技产品充满了憧憬,而如今随着科技发展里面的大部分场景都得以实现。但是随着高科技的面世,测试测量仪器也面临着巨大的压力,这就迫使测试仪器厂商不断进行技术研发,不断提高测试仪器指标,进而开发出符合产品测试需求的仪器。是德科技推出的UXA信号分析仪和捷变频信号发生器正是出于此番考虑。

N9040B:高分析带宽,大屏多点触控
N9040B UXA信号分析仪的亮点在于510 MHz分析带宽和实时带宽,配有大显示屏和触摸界面,让用户能够更全面、更深入地查看复杂的已知或未知宽带信号。

实时带宽是信号分析仪的重要指标,它关乎测量结果的准确度。N9040B提供510MHz分析带宽,相对于MXA系列产品的160MHz实时带宽提高了三倍之多。这一指标可以完全满足当前雷达、电子战和通信系统的开发中需要进行精确的信号分析。是德科技微波和通信事业部Sai Yang先生指出,“510MHz实时带宽可以拿雷达成像来对比说明,以前雷达监测能够击中飞机即可,而现在要求能够分辨出地面上的人,所以对实时带宽的要求越来越高,510MHz实时带宽完全可以实现这一分辨率。”那么这样的带宽指标能够持续满足用户多久?是德科技亚太区市场开发经理梁雄峰先生解释,“客户的要求会越来越高,510MHz一定不是终点,但是满足目前的需求没有问题,针对更高的带宽我们有其它替代方案可以实现,比如1GHz。”

如果说示波器配置大屏触控的灵感来源于平板电脑,不如说平板电脑的普及改变了用户的使用习惯,尤其是对年轻一代,他们把触控操作的习惯自然过渡到测试测量仪器上,所以是德科技对这款仪器设计了大屏触控。而年长工程师对按键还是有着一丝难舍的情节,所以这款仪器的菜单结构尽可能与PXA菜单结合,他们会很快进行操作过渡。这样工程师可以在用户界面上节省时间,花费更多精力用于研发工作。

是德科技微波和通信事业部Sai Yang

N5193A:重回捷变频领域
UXG能够在短 250 ns 的时间内快速切换频率、幅度和相位设置,并且内置有相位可重复性功能,UXG还支持滑入式安装方式,能够可靠地替代大型精密仿真系统中通常使用的传统快速切换本地振荡器。

说到这款捷变频信号发生器,用户或许会有些惊讶。因为是德科技(原安捷伦科技)在2000年已经退出这一领域,如今又选择回到这一领域,新产品会给用户带来哪些惊喜?是德科技中国区市场总监于庆锁解释,“2000年以前有一款同类产品5371/5372,性能非常优异,随着技术的更新,其它型号信号源与这款非常接近,所以我们停产了这款产品。后来在军方的要求之下开始研发更高性能的产品,新品在快关速度方面得到了很大的提升,实现了跨时代的飞跃。”

“实现如此高性能指标得益于是德科技实验室的研发,优势有三点:是,14位数模转换器,完全通过硬件实现;第二是,DDS技术,是德科技用的锁相环是对锁相,可以把相噪提高好多;第三是,射频前端的改善,使得信号非常干净。” Sai Yang补充道。


多产品形式,多用户选择
模块化仪器是增长的多、快的一款产品,是德科技进入较晚,但是市场占有率并不算低,这得益于测试仪器的优良性能。当笔者问到是德科技是否会在模块化仪器方面加大投入时,是德科技市场战略经理Liz Ruetsch表示,“我们的产品尽可能多样化,从台式到便携式,再到模块化仪器都是满足不同用户的各种需求而设计。如果用户需要大屏触控,我们已经推出多款产品,如果用户用于生产制造可以选择模块化产品,如果用户在户外测量可以选择便携式产品。模块化仪器的优势在于软件通用,测试平台通用,不同的模块可以实现不同的功能,可以帮助用户节约成本。总之,我们的目标是为用户提供一个完整的解决方案,这个方案可以是模块化产品组合,也可以是不同的产品包装在一起。”

是德科技市场战略经理Liz Ruetsch

高度模拟各种环境完成出厂测试
测试仪器所在的环境千变万化,用户为关心的还是测试仪器在出厂测试过程中的环境条件模拟程度。Sai Yang解释,“是德科技的设备测试环境属于高度模仿,比如0度测试,我们用一个保温袋把生产测试线上的仪器罩起来,里面充上氮气,把温度降到接近于0度,再来测它的性能,高温测试我们会将仪器放到烤箱中进行。”

科技从未停下发展的脚步,通信领域4G的商用,5G的研发更是对测试仪器提出更高的要求,对于测试测量厂商来说机遇大于挑战,赢在转折点更加重要,是德科技看准市场先机频频推出高端测试仪器正是标明这一点。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 数模转换 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续