详情页
首页>资料大全>企业资讯
ROHM旗下LAPIS开发出16bit低功耗微控制器系列
EEWORLD    发表于   2014-11-11

    保持低功耗(Halt电流450nA),进一步实现多功能化、高性能化,适用于电池驱动设备和工业设备。

    【ROHM半导体(上海)有限公司 11月10日上海讯】ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出通用型16bit低功耗微控制器系列“ML620500系列”,适用于以要求高速处理且低功耗的工业设备和住宅设备为首的电池驱动设备和消费电子设备。

    “ML620500(ML620Q503/Q504/Q506)系列”是16bit低功耗微控制器开发的先行产品,搭载了LAPIS Semiconductor独有的高效16bit低功耗CPU内核,内置可重写闪存,支持ISP(在系统编程),支持on-board写入。

    与8bit低功耗微控制器相比,该系列产品时钟频率速度更高,新增搭载了乘除计算器从而提高了运算性能,可实现与Bluetooth等无线模块以及各种传感器模块相组合的更复杂的应用。不仅如此,通过与新设的多重省电模式相结合,整体运行的平均功耗比以往的8bit低功耗微控制器更低。

    计划从2014年10月逐步开始“ML620500系列”的样品出货,从2014年12月开始逐步投入量产并批量供货。生产基地为LAPIS Semiconductor宫城(宫城县)。

    今后,LAPIS Semiconductor将会继续满足以小型电池驱动设备为首的各种电子设备的低功耗需求,在此次推出的通用型“ML620500系列”的基础上,进一步扩充高抗噪音性能系列、搭载LCD驱动器系列、16bit低功耗微控制器等系列产品阵容,用节能产品为社会贡献力量。

    本产品将在2014年11月16日~21日于深圳会展中心举行的“第十六届中国国际高新技术成果交易会(ELEXCON2014)”ROHM展区展出(展位号:2号馆 2B62)。欢迎莅临体验!

背景
    近年来,不仅家电和电池驱动产品,在工业设备、住宅设备及数据记录仪等传感器控制终端的应用中,对微控制器的低功耗需求也日益高涨。此外,控制面板的彩色化和大容量化趋势使数据量増大,与无线模块的组合需要新增通信功能等,这些要求微控制器不仅要功耗低,还要具备多功能与高性能。
为了满足这些需求,LAPIS Semiconductor以在8bit低功耗微控制器中获得高度好评的低消耗电流技术为基础,开发出低功耗且多功能、高性能的16bit低功耗微控制器系列。

新产品(系列)的特点
1.实现超低功耗及高性能处理
    针对以往的8bit、4MHz运行的CPU无法处理的功能,此次开发的新产品性能大幅提升,总线宽度提升了2倍,达16bit;工作频率提升了4倍,达16MHz;Halt时的消耗电流成功保持了与以往产品同等的值450nA。因此,该系列产品不仅保持了低功耗,而且,还使图形化的液晶显示控制和通信控制等以前无法实现的高性能处理成为可能。

2.多重省电模式,支持低功耗化
    一般情况下,微控制器在无需使CPU运行的时间段,会转到功耗较低的省电模式,以降低平均功耗。以往的8bit低功耗微控制器,已经通过区分工作模式和省电模式,降低了整体的平均消耗电流,而此次开发的16bit微控制器系列则进一步细分了省电模式,通过其组合,可进一步降低功耗。(※根据本公司评估条件)

3.覆盖可支持广泛用途的电源电压范围
    为了不于电池驱动领域,还可用于工业设备领域的应用,该系列产品覆盖了从1.8V到5.5V的电源电压范围。不仅如此,在整个电压范围内,实现了16MHz的工作频率。因此,无论在电池驱动应用中,还是在工业设备应用中,均可实现16MHz的高速处理。

4.具有备份功能,即使外部时钟停止,微控制器也不会失控
    新开发并搭载了一旦检测到时钟停止则迅速切换到备份时钟的功能,确保外部供给的时钟因任何理由停止时,微控制器控制也不会误动作。

5.完善的服务支持体制
    具备完善的支持体制,不仅能够提供可轻松开始评估的“Quick Starter Kit”,还能成套提供参考板和软件开发环境。不仅如此,还设有“用户支持页面”,用户登录公司官网即可利用各种手册和工具等。

【用途】
记录仪等传感器控制终端 / 家电控制 / 家电、工业设备操作面板 / 个人健康护理 / 电子货架标签 / 温控器 / 仪表 /工具、工业设备控制

【销售计划】
-商品名           ML620Q503 / ML620Q504 / ML620Q506
-样品出货时间          2014年10月开始
-样品价格(参考) ML620Q503 140日元(不含税)
ML620Q504 170日元(不含税)
ML620Q506 190日元(不含税)
-量产出货计划    2014年 12月开始





【ML620500系列的规格】

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续