详情页
首页>资料大全>企业资讯
Vitesse推进以太网无处不在的战略
EEWORLD    发表于   2014-11-12

    全球现场应用团队到年底前都将通过MEF-CECP认证。

    美国加利福尼亚州卡马里奥 – 2014年11月10日 – 电信级以太网是广域网(WAN)中的事实网络通信协议这一论断现已得到全球1000多家网络运营商的支持。根据市场调研公司Vertical Systems Group的分析,电信级以太网的普及性只应该不断增长,预计到2017年之前全球以太网商用服务的带宽将超过全球商用总带宽的75%。作为一家为全球电信网、企业网和物联网(IoT)网络提供芯片解决方案的供应商,为了践行其推进以太网网络无处不在的承诺, Vitesse Semiconductor宣布了到2014年年底前将使其全球现场应用工程师团队全部获得MEF电信级以太网专业人员(MEF-CECP)认证的目标。

    MEF-CECP是业界套中立于供应商的技术性认证程序,它由一个声誉卓著的电信级以太网业务专家和行业团队开发。专业人员必须经过一个严格的认证程序,以展现其高超的技术能力和电信级以太网专业知识。

    “自2012年以来,伴随着获得MEF-CECP的专业人员的数量呈现将近10倍的增长,使这项技术性认证成为了MEF成长快的项目,反映了电信级以太网创纪录的增长,”MEF总裁Nan Chen说。“通过对其所有现场应用团队进行认证,Vitesse清楚地表明了支持电信级以太网产品的承诺,他们将给市场带来业界合格的专业人员。”

    “在我们现场应用工程团队中有将近90%的成员早已获得MEF-CECP认证证书的情况下,这项举措将在现有或新兴市场中为我们的客户带来更高水准的增值服务,”Vitesse产品营销副总裁Uday Mudoi说。“Vitesse颇为自豪的是能够提供一揽子IC和软件解决方案,从而使我们的客户在创纪录短的时间内就获得MEF CE2.0设备认证。目前,除了移动回程传输和商用服务交付平台需要CE2.0以外,我们看到在IoT应用中正在出现的、至关重要的、必需具备的相同要求。以太网网络正在无形中变得无处不在。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续