ARM公司周三在北京举办2014年度技术论坛,新浪手机借此机会专访了ARM全球营销副总裁John Heinlein博士、物联网负责人Michael Horne,讨论了物联网、Cortex-M系列架构及mbed OS等问题。
欲将硬件模式复制到软件上
提起ARM公司,普通手机用户估计都没有听过,但手机爱好者应该有所耳闻。其商业模式并非出售芯片,而是出售技术授权给半导体、软件厂商。低成本、高性能、低功耗的特性也让ARM架构适用于移动芯片领域。
就以当前热门的联发科MT6595八核处理器为例,其内置了四颗Cortex-A7核心和四颗Cortex-A17核心,iPhone 6所搭载的A8处理器同样基于ARM V8结构,高通骁龙801的Krait 400 CPU也是基于ARM架构二次开发。
可以说,在移动处理器架构授权市场,ARM难觅对手,并且巧妙地避开了芯片厂商之间的肉搏战。
九月底与十月初,ARM接连发布Cortex-M7处理器设计方案与mbed OS免费操作系统,期望在IoT(Internet of Things,物联网)市场上复制移动处理器架构设计的成功。
mbed OS是专为基于Cortex-M处理器硬件所设计的免费操作系统,包含了安全、通信传输与设备管理等功能。
据John Heinlein博士介绍,中小型硬件厂商在mbed OS官网即可注册会员,获得免费操作系统,还可获得超过百家OEM及其代工厂、主要芯片企业组成的生态系统支持。ARM则会再提供市场营销的合作。
“这对于中小型企业是一个很好的机会”,John Heinlein博士强调。ARM把底层的苦活儿累活儿都干完了,企业能专心于产品创新与差异化,减少开发成本与上市所需时间。
mbed OS的思路与出售芯片技术授权的路数一样,再加上完整的生态链与经验,ARM对mbed OS的推广信心满满。
物联网凭什么由ARM执牛耳?
即使有了Cortex-M系列架构及mbed OS免费系统这样的“黄金搭档”,市场上也有不少细分领域的竞争对手,比如高通及中国电信不止一次地提出建设智慧城市,而智慧城市属于物联网一个很重要的部分。
当笔者将问题抛向John Heinlein博士时,他立马兴奋起来,“你的意思终还是why ARM对吧?我有两个理由。”
首先,ARM可以横跨标准,提供平台。ARM有着长久的合作基因,同时有着丰富的合作伙伴与生态环境。
其次,ARM与重要通讯平台都有合作。13年,ARM收购了Sensinode Oy公司,该公司领导了低成本、低功耗设备标准6LoWPAN的制定。
对于John Heinlein博士来说,他对“why ARM”这个问题非常敏感。在回答其他问题时,他又跳转回这个问题,“基于ARM在A系列(移动芯片设计)上的成功,加上兼容性、惯性,这是优势之三。”
“第四点很简单,就是安全。”他后补充道。