详情页
首页>资料大全>企业资讯
现代电源架构(AMP)联盟发布用于分布式电源系统的首套标准
EEWORLD    发表于   2014-11-14

    用于数字负载点和先进总线 dc-dc转换器的初始标准将提高供应链可靠性,AMP联盟将在德国慕尼黑电子展上展示新产品。

    图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 — 2014年11月13日 — 新近成立的现代电源架构(AMP)联盟以建立用于分布式电源系统的先进功率转换技术的共享机械和电气规范为目标,今日发表首套标准。AMP联盟在德国慕尼黑电子展 (electronica Munich)上发布初始标准,并且在CUI公司展台上(B2-113)以AMP联盟的产品进行演示,涵盖数字负载点(POL)和先进的总线dc-dc转换器。

    CUI、爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)和村田(Murata)结成联盟的目标是实现技术先进的端对端解决方案,并且提供完备的硬件、软件和技术支持生态系统。AMP联盟的工作超越了单纯的机械规范,而是监测、控制和通信功能的标准化,以及创建实现即插即用之互用性的共享配置文件,从而确保各家企业产品之间的兼容性。

    联盟制定了两项标准来定义数字负载点转换器,‘microAMP’规范涵盖垂直和水平配置的额定电流为20至25 A的电源,而‘megaAMP’则定义了40至50 A垂直和水平电源单元的要求。对于先进的总线dc-dc转换器,‘ABC-ebAMP’标准涉及尺寸为58.42 x 22.66 mm,功率范围为264 至300 W的先进总线模块。针对尺寸为58.42 x 36.83 mm,功率范围为420至468 W的四分之一模块电源,AMP集团则定义了‘ABC-qbAMP’标准。这些标准详细说明了机械占位面积、特性和配置文件。

    AMP集团发言人兼CUI先进电源副总裁Mark Adams评论道:“随着在上月宣布现代电源架构的成立,这些标准的发布标志着我们的共享技术发展计划踏出了重要的步。”爱立信电源模块市场营销总监Patrick Le Fèvre表示:“提供具备出色供应链可靠性的真正多来源高效率电源生态系统,可以实现客户的生产连续性。” Murata Power Solutions战略产品营销副总裁Steve Pimpis补充道:“我们很高兴提供这项先进的技术,与单一来源解决方案相比,可以实现更广泛的采用。”

    AMP联盟现在提供符合这些标准的产品,并于2014年11月11至14日在德国慕尼黑电子展上展示产品(CUI展台号为B2-113,村田展台号为A4-260,爱立信电源模块展台号为MEV B5-107)。

关于现代电源架构 (Architects of Modern Power)

    AMP集团是主要电源企业的联盟,通过共同定义和制订先进电源解决方案的发展蓝图,协同创建用于分布式电源架构设计的事实行业标准。该联盟包括CUI Inc、爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)和村田电源 (Murata Power Solutions),联盟的目的是通过提供完备的分布式电源设计生态系统,提供好的技术解决方案并且降低供应链风险,定义电源发展的未来。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续