详情页
首页>资料大全>企业资讯
芯海钩陈| 英特尔4004:我贵,但也慢
eefocus    发表于   2014-11-17
英特尔公司已是全球的个人计算机零件和CPU制造商,其旗下的微处理器引领了一次又一次计算机革命,让计算机真正从输入命令运行的时代走入了只需点击即可操作的时代,将计算机普及到普通人中。不过万里长城也需从一砖一瓦盖起,英特尔也不例外。43年前的今天,也就是1971年11月15日,美国英特尔公司 (Intel) 发布了旗下款微处理器,也是全球款商用微处理器——英特尔 4004。

1969年,日本Busicom公司委托英特尔设计一款生产计算机(141-PF)用的定制芯片,但由于技术原因,英特尔没有按时交货,与此同时,计算机领域竞争日趋激烈,当英特尔彻底完成4004芯片的设计和样品的生产时,Busicom公司要求英特尔打折,英特尔同意了,但是附加了一个条件:允许英特尔在除计算机市场以外的其他市场自由出售4004芯片。至此,英特尔公司完成了从单一的存储器制造商向微处理器制造商转型。

英特尔 4004当时的广告词是“一件划时代的作品”。正如广告词所说,4004是个用于计算机的微处理器,外层有16只针脚,采用10微米制程,包含2250个晶体管,能处理4bit的数据,每秒运算6万次,运行的频率达108KHz,成本不到100美元,性能却相当于世界上台电脑ENIAC,ENIAC占地1500平方英尺,重达30吨,而4004仅有3mm*4mm大小,相当于一个小指甲盖。

 


英特尔 4004原理图

初的4004采用金顶白色陶瓷封装(Grey Traced or C4004 Grey),金顶白陶又分为普通白陶、灰色痕迹白陶、5系白陶三类,其中灰色痕迹白陶是目前存世量少的版本,只有1971到1976前半才有这种封装,这应该也是目前全世界贵的微处理器(也是慢的),近一次成交价为1425美元。后期4004才出现了普通黑色白陶以及塑料封装。


英特尔 4004灰色痕迹白陶,价值1425美元

英特尔 4004普通白陶


英特尔 4004普通黑色白陶

英特尔还曾开发出4001(动态内存DRAM)、4002(只读存储器ROM)、4003(Register),三者再加上4004,就可架构出一台微型计算机系统。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 晶体管 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续