详情页
首页>资料大全>企业资讯
意法半导体突破制程瓶颈 MEMS性价比大跃升
新电子    发表于   2014-11-17

    微机电系统(MEMS)感测器制造技术迈入新里程碑。意法半导体(ST)宣布成功结合面型微加工(Surface-micromachining)和体型微加工(Bulk-micromachining)制程优点,研发出兼具成本效益与高精准度的新一代MEMS专属制程--THELMA60,并已用于加速度计和陀螺仪生产,可望大幅提升MEMS元件性价比,开创新的应用市场。

    意法半导体执行副总裁暨类比、MEMS及感测器事业群总经理 Benedetto Vigna表示,该公司的THELMA60面型微加工制程将开启惯性感测器发展新纪元。过去,许多要求高灵敏度感测的高难度应用,如植入式医疗元件, 以及用于航太系统和震波探索(Seismic Exploration)的高阶感测器,过去只能使用体型微加工技术制造,如今THELMA60面型微加工制程诞生将扭转此一局面,让这些应用所使用的感 测器更具成本效益。

    Vigna进一步指出,在革新消费性惯性感测器市场后,意法半导体将以此一创新技术,改变高阶感测器应用市场赛局。目前已有一些设计成功导入THELMA60面型微加工制程,并开始进入量产。

    以往,半导体制造商在量产三维(Three-dimensional)MEMS元件如加速度计、陀螺仪、麦克风和压力计时,主要仰赖面型微加工和体型微加工两种制程;而前者被认为具有较高的成本效益,后者则多用于量产灵敏度和精准度较高的感测器。

    市场研究机构Yole Developpement总裁暨执行长Jean-Christophe Eloy分析,不少半导体业者曾试图将适合生产高精度、高灵敏度感测器的体型微加工制程,用来因应成长中的物联网、消费性电子及行动市场对更高量产效益的 要求,但都无功而返。意法半导体THELMA60面型微加工制程,则突破此一瓶颈。

    据了解,MEMS元件中可动结构的质心(Mass)尺 寸大小与感测灵敏度息息相关。一般而言,面型微加工制程系在矽晶圆上形成一块大约25微米厚的结晶层,以此做为MEMS元件可动结构的质心;而体型微加工 制程则是直接在矽基板上建造微结构,因此可动结构的质心较厚,灵敏度和精准度也较好。

   意法半导体THELMA60面型微加工制程,则是将前述结晶层厚度增加至60微米,因而可达到以往只有体型微加工制程感测器能展现的灵敏度等级。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续