栏目序
春去冬来,时光流转。斗转芯移,旧事新说。本周开始,与非网特别推出全新原创专栏——《旧事新说》,希望和众位看官一起回顾探讨那些似乎远去却依旧深刻影响我们的事件,相信一定能从中获得新的发现...
“龙芯”一直是个颇具争议性的话题。在很多人看来,它并不是真正的自主创新,而且没什么实际用途,但事实究竟如我们想象的那样吗?首期《旧事新说》栏目就和大家一起回顾并探讨关于龙芯的几个热门话题。
新说在即,尚在“谱”焉?
龙芯是中国科学院计算所自主研发的通用CPU,采用简单指令集,类似于MIPS指令集。据官方数据称,龙芯1号的频率为266MHz,早在2002年开始使用。龙芯2号的频率为1GHz。龙芯3A是首款国产商用4核处理器,其工作频率为900MHz~1GHz。龙芯3A的峰值计算能力达到16GFLOPS。龙芯3B是首款国产商用8核处理器,主频达到1GHz,支持向量运算加速,峰值计算能力达到128GFLOPS。
今天的“龙芯”,不仅获得了中科院重大知识创新工程项目和国家863计划的支持,通过了严格的成果鉴定、基准程序测试和产品测试,可进入商品化生产,还得到了各地政府和企业的大力支持,已在江苏省常熟市建立了产业化基地。
今天的“龙芯”还存在着诸多问题,与目前主流CPU相比性能上还有不少差距,尚不能与Intel和AMD的CPU在PC市场上竞争。
旧事如烟,“龙”人眼里出西施
2001年5月,在中科院计算所知识创新工程的支持下,龙芯课题组正式成立。
2002年8月10日,首片龙芯1号龙芯XIA50流片成功。
2002年9月22日,龙芯1号通过由中国科学院组织的鉴定,举行发布会。
2003年10月17日,龙芯2号首片MZD110流片成功。
2004年9月28日,经过多次改进后的龙芯2C芯片DXP100流片成功。
2006年3月18日,龙芯2号增强型处理器CZ70流片成功。
2006年10月,中法两国在北京签署了关于中国科学院与意法半导体公司关于龙芯处理器的战略合作协议,中国国家主席胡锦涛与法国总统希拉克共同出席了协议的签字仪式。
2007年7月31日,龙芯2F(代号PLA80)流片成功,龙芯2F为龙芯款产品芯片。
2008年3月,北京龙芯中科技术服务中心有限公司正式成立,龙芯开始产业探索。