详情页
首页>资料大全>企业资讯
Molex SlimRay发布预接线式LED芯片基板阵列光源灯座
EEWORLD    发表于   2014-11-19

    提供行业的LED电气连接与热连接效果,为灯具制造商提供出色的引线对灯座的抓握效果,安装过程简便一致。

    (新加坡 – 2014 年11月18日) Molex 公司首次发布 SlimRayTM预接线式 LED 芯片基板 (COB) 阵列光源灯座,可在缩短装配时间的同时提高可靠性,其配备的压缩触点无需再采取手动焊接操作,并可简化 LED 的安装流程。适用于 13.35 x 13.35mm COB 的灯座以整体方式提供,直径为 25.0mm、高度仅为 3.15mm,额定电压为 300 伏直流并且额定电流为 3.0 安培。该设计可将光学器件更近一步的靠近发光面 (LES) 安装,而镀金压缩触点与阵列衬垫发生接触,在多种环境与条件下可实现稳定的电源连接效果。

    新产品开发经理 Dave Rios 表示:“将电线直接焊接到 LED 阵列上极其耗费时间,而这一过程可对可靠性造成问题。Molex 所设计的非焊接预接线系统高度更低,并且具有出色的电线到灯座的保持力。”

    直接手动焊接到 LED 阵列所产生的质量与可靠性问题通过使用 SlimRay 的压接式预剥线预安装颜色编码电线可以得到解决。这样便可以缩短安装时间,并改进整个流程的一致性和长期的可靠性。

    牢固的外壳设计即使在极高的环境温度下也有助于确保长期、稳定的机械连接效果。在进行组件安装前,集成的 LED 保持片可将 COB 阵列固定到散热片上进行总装,从而使安装时间降至低程度。剥离的电线端可以根据客户的喜好方便的进行端接。

    Rios 补充说:“对于使用 LED COB 阵列的灯具制造商来说,Molex 的 SlimRay 预接线 LED COB 灯座在任何类型的灯具应用中都可提供快速、简便并且可靠的安装。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续