详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国潍柴动力利用Simulink为共轨柴油发动机开发控制单元软件
eefocus    发表于   2014-11-20
MathWorks 宣布,中国潍柴动力利用 Simulink 和Embedded Coder,通过 基于模型的设计 为其共轨柴油发动机成功开发出了发动机控制单元 (ECU) 软件。通过基于模型的设计,该重型发动机制造商加速了其嵌入式控制系统开发团队的起步周期,并让内部开发 ECU 软件与计划相比缩减了 40% 的开发时间,而且对于第二个项目,设计复用率实现了 60%。

潍柴动力是在研发、制造和销售柴油发动机领域的者,它于 2014 年初获得了全国质量奖,这是中国在质量领域的荣誉。

潍柴动力电控技术负责人李大明说道:“基于模型的设计所提供的图形设计和自动代码生成功能降低了软件开发的难度,改进了软件可维护性和复用性。基于模型的设计让我们能够在短的时间内建立起一支由发动机和控制专家组成的开发团队,大大降低开发成本。”

潍柴动力的工程师们利用 MATLAB 和 Simulink,开发出了发动机控制算法模型,完成了大量的基于模型的验证和确认,并生成了共轨 ECU 的产品代码。他们还与 MathWorks 咨询服务团队合作,培养目标芯片上快速原型设计的能力,让潍柴集团与其客户能够进行协作。有关潍柴动力采用基于模型的设计的更多详情,请参见这里。

MathWorks 全球咨询服务总监 Paul Smith 说道:“MathWorks 很高兴为潍柴动力提供支持,帮助他们通过利用 Simulink 建立起内部开发团队。潍柴动力的成就是基于模型的设计有效性的证明。”









ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续