详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通第五代LTE Modem可达450 Mb/s
EEWORLD    发表于   2014-11-20

    LTE Cat.10 Modem 可以带来 450Mb/s 的速度,但... 哪里一家电信商可以支持?
Qualcomm 宣布第 5 代 LTE 多模 Modem Qualcomm Gobi 9x45,其下载速度可以到 450Mbps,另外还有第二代 Qualcomm RF360 封包追踪器,QFE3100。

    Gobi 9x45 Modem 是款 Cat. 10 规范的产品,它支持 FDD 或是 TDD-LTE 的载波聚合(Carrier Aggregation, CA)以达到 450Mb/s 下载速度,不过在上载方面只有在 100Mb/s。

    采用第二代 20nm 制程打造,Gobi 9x45 Modem 在下载方面是利用 3 个 20MHz 进行 CA 以组成 60MHz,而在上传方面仅支持 2 个 20MHz 的 CA。

    目前 Gobi 9x45 Modem 支持全球主要电信标准,这包含了 DC-HSPA、EVDO、CDMA 1x、GSM 以及 TD-SCDMA,RF Band 以及 Band 组合方面也符合目前全球市场的需要,同时也支持 GPS、Beidou、Glonass 以及 Galileo 等卫星。此外,这款 Modem 也将支持 LTE Broadcast、VoLTE 以及 LTE Dual SIM。

    QFE3100 将比现有产品要省下 30% 的电力,同时也改善了校准与执行工具,让 OEM 厂商能够减少在封包追踪端的设计,并加速产品商用化。

    Qualcomm 目前已经开始 Sampling Gobi 9x45 与 QFE3100,预期会在 2015 年能见到运用两款芯片的终端产品在市场贩售。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续