详情页
首页>资料大全>企业资讯
美业者开发超低功耗碳材料RF晶体管
Carbonics    发表于   2014-11-21

    如果我们的智慧型手机可以一个礼拜充电一次、不用每天都上插头,那该有多好?一家来自美国加州洛杉矶附近滨海小城Marina del Ray的公司Carbonics所开发之技术,可望能让我们实现以上梦想。

    Carbonics执行长Kos Galatsis表示,若只是一味地微缩半导体制程,对电子元件的未来发展其实是种阻碍:“半导体元件需要新的材料与设计,才能进一步提升使用者体验。”可惜的是,这并非一蹴可几,不过若以碳材料取代矽来制作半导体元件,就有可能在不久的将来实现一个礼拜充电一次就可以的智慧型手机。

    智慧型手机耗电的部分就是显示器,其次则是让手机支援不同通讯频段的数个RF电晶体与前端元件;Carbonics打算提供一种 RF 收发器,能支援手机所需要的各种频段──举例来说,除了2GHz的4G LTE,同样的RF收发器也能支援WiGig的60GHz频率,甚至是100GHz以上生物识别安全应用、传输先进影像的频率。


 Carbonics开发的碳奈米管RF电晶体通道位于T形闸下方,能提供更高的电子迁移率、发热也较少
(来源:Carbonics)

    Galatsis表示:“目前Carbonics正在为特定客户打造碳材料制作的RF电晶体原型,预计在2015下半年开始委托晶圆代工夥伴生产。”该公司的技术原本是加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)以及南加大(University of Southern California)的研究,而RF电晶体只是一个开始,Carbonics还打算用碳奈米材料改善其他各种半导体元件的性能与功耗。

    Carbonics表示,HD视讯、VoIP、巨量资料分析、互动游戏等应用驱动了对高速通讯的需求,该公司的目标就是实现更高速度的手机宽频上网,以及更快速的卫星通讯、无线骨干网路,以支援来自消费者、国防军事领域以及可穿戴式装置等新兴应用的需求。


显微镜下的碳奈米管RF电晶体通道
(来源:Carbonics)

    而除了支援更高的资料传输速率,Carbonics表示其RF电晶体还在讯号品质、低杂讯、线性度以及功耗表现上有所提升;该公司获得了沙乌地阿拉伯投资机构Tania International的550万美元资金,此外美国Semiconductor Research Corp.也提供了赞助。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 晶体管 Wpi Onlinecomponents Master

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续