详情页
首页>资料大全>企业资讯
iOS 8成问题多的iOS系统:官方数据为证
新浪手机    发表于   2014-11-21
  据外媒报道,苹果在本周推出了新的iOS版本更新iOS 8.1.1,虽然苹果表面上看很勤奋。但是用户对于iOS 8系统确实无奈至极。前苹果 软件质量工程师丹尼尔·雅库特(Daniel Jalkut)对媒体表示:“我曾被iOS系统整个质量所折服,但现在我却被这款系统中出现的很明显问题所惊讶。”


iOS 8成问题多的iOS系统(图片来自MACX)

  Crittercism是一家专门为手机应用程序提供技术支持的初创公司,根据该公司提供的数据,iOS8系统在他们测试的一个月中,崩溃率比iOS7高出60%。同时苹果发布的官方数据也印证了iOS 8所存在的问题。

  根据苹果提供的数据显示,iOS 6系统更新中,0.1版本修复了四个漏洞,0.2版本不只一个漏洞修复。初版本iOS7出现漏洞修复数量不多,不过到了 7.0.3版本,出现了8-9个漏洞修复。整体来看,iOS6系统总共修复了21个漏洞,而iOS7系统修复了27个漏洞。

  至于 iOS 8则在发布一个半月后,共经历了四次更新 (8.0.1, 8.0.2. 8.1和 8.1.1),其中在整个iOS 8.1更新中,出现了23 次漏洞修复。iOS 8.1.1发布不久,苹果并未公布具体的漏洞修复数量,只是说道:“这次更新也包含了漏洞修复,同时也是为了增强和提升iPad2和 iPhone4 S设备系统稳定性和性能。”这些官方数据都使得iOS8成为了“多Bug”的iOS系统。

  苹果iOS系统质量下降的原因,分析人士对此表示很明显这些数字并不能代表全部。在漏洞数量不断增加的同时,实际上苹果iOS系统也正在变得日趋复杂。苹果已经大幅扩展了其硬件产品线,苹果现在出售着四种iPhone机型,5种iPad机型,并已出售了第五代iPod Touch。此外iPhone和iPad目前已经覆盖了全球数百家不同运营商网络,这实际上也很好的解释了为什么iOS8比任何一款iOS系统漏洞都多的原因。

  不过,这其中还有其他因素。从第四代iPad和iPad Mini开始,苹果将iPad发布时间放在深秋,这样在iOS新版本发布后,苹果就能快速地推出漏洞修复,以支持新硬件设备。苹果的确修复的漏洞比之前要多,不过苹果并未在其支持页面透露每个漏洞所影响的用户数量。

  因此,在苹果的产品周期内,这家公司在同时发布软件和硬件的时候,系统会携带一些已知的漏洞,苹果又会通过后面的快速更新来修补。在发布iOS 9系统时,苹果可能会在这款系统进入用户终端设备前修复更多漏洞,但是就iOS 8系统而言,我们现在看到的漏洞可能还是一小部分,未来一年时间,还将出现更多Bug。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: e络盟 贸泽 大联大

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续