详情页
首页>资料大全>企业资讯
MCU:高端产品增长快 汽车节能是热点
互联网    发表于   2014-11-24

    MCU产品的应用的领域十分广阔,从通信基础设施、手机、大型家电、消费电子、汽车电子到工业控制等领域,到处都能看到MCU的身影。受整体半导体产业的影响,2007年MCU市场表现欠佳,但中国MCU市场继续保持了较高的增长速度,据赛迪顾问统计,2007年中国MCU市场同比增长接近20%,市场规模超过25亿美元,而且未来几年仍将持续保持快速增长的态势。

高、低端产品各有发展空间

    在MCU产品领域一直存在着“数位之争”的说法,即8位、16位和32位MCU产品哪个更受市场青睐。事实上,这三种产品市场虽然有交叉重叠,但也具有各自的发展空间。低端的8位MCU价格低廉,体积小,非常适合于传统的电机设计应用和便携式应用;16位、32位的中高端产品则主要面向控制、通信及网络等应用,而一些新兴的应用领域,如创新的显示和投影设备、低成本GPS以及高度优化的电机控制等,需要只有32位MCU才能提供的高处理能力和高数据吞吐量。

    从2007年的销售额与出货量来看,8位MCU依然是MCU产品的一个重要分支,是MCU厂家的必争之地。随着16位和32位MCU成本的进一步降低,16位和32位MCU也已进入许多传统上由8位MCU独占的大规模应用领域,如消费类产品、白色家电等。然而这并不意味着8位MCU会退出市场。恩智浦半导体多重市场半导体部门中国区高级产品市场经理金宇杰在接受《中国电子报》记者采访时表示:“随着技术的不断创新,8位MCU的新产品在低功耗、额外性能以及更小尺寸等方面不断突破,帮助其不断开拓新的应用,更多的新兴领域呼之欲出,比如智能消费类产品、健康医疗保健产品、安全监护系统、能源控制系统以及汽车电子应用等,由此带出新的发展空间。”

    目前,一些国际主流厂商也会致力于针对不同市场提供全面的不同档次的MCU产品。飞思卡尔微控制器部高级市场经理黄耀君告诉《中国电子报》记者,飞思卡尔的MCU产品系列包括从入门级的超低端8位设备(如KA和QDMCU系列)直到高性能的32位产品系列(如ColdFire系列嵌入式控制器),而且还可以提供大量的功能性外围设备,并将继续向微控制器IP产品中增加价值。

    从中国市场来看,2007年,不同数位MCU表现差异明显,即:16位和32位产品市场增长快速,8位与2006年相比则增长速度进一步趋于平稳,而4位产品则在MCU需求不断升级和产品价格持续下降的双重影响下,销售额增长缓慢。

内核选择注重量体裁衣

    内核选择对于MCU产品具有重要的影响。在8位MCU产品上有8051这一受到工程师欢迎的MCU内核,基于8051内核的MCU具备多源、多供应商的优势,有多种工具选择,它经过长期的发展完善,拥有忠实的用户群。而在32位内核方面,ARM公司则占据了市场主导地位。在2003年,ARM的合作伙伴已经销售了8亿片产品,而到2007年,每个季度就可以出货3亿片以上。

    ARM体系结构的普及将吸引更多人使用它,但是其他32位内核也会因自己独特的性能和市场重点而拥有市场价值,ARM不会在所有市场领域都占据统治地位。对于采用ARM内核开发产品的公司来说,必须具备优秀的产品定义能力以形成差异化优势,或者寻求规模优势以降低成本,否则容易形成同质化竞争。

    上海爱普生电子有限公司战略企划部经理苏斌对《中国电子报》记者表示:“采用专有内核不但可以利用本公司的设计优势与工艺特点量体裁衣,建立自己的特色和优势,而且还可以节省相应内核的授权费用。爱普生的MCU以自有的内核为主,同时也有基于ARM内核的ASSP产品。当前的IC设计一般都是基于SoC的设计,内核在整个芯片中所占的比重可能并不大,而某些周边电路反而是系统中重要和复杂的部分。”

    上海贝岭矽创微电子有限公司总经理韩继国则向《中国电子报》记者透露:“内核的架构很重要,但关键还是终产品的性价比,尤其对矽创目前主攻的小家电市场更是如此。到目前为止,矽创花了一年多时间不断优化自己的MCU内核,该内核面积非常小,并已经获得了不俗的EMC特性。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续